Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100
你(们)好
我曾使用 TPL0102-100作为电流限制控制器、而我的应用是 ToF 摄像头。 我的原理图如下:
在同一个 PCB 上、2年前通过 Avnet 的样片将 SMT 安装到了旧器件上、可以正常工作。 但最近、我从 Mouser 购买了新商品、 在同一 PCB 上安装 SMT 后该商品不起作用。
以下是使用 Voxel 查看器进行模块操作时的参数:
RVAR 的电压= 388mV
TPL0102中 WB 引脚的电压:
精细工作项目:130mV~188mV (可通过 Voxel 查看器中的照明功率进行控制(100%~50%))
工作 NG 项目:193mV (无法通过 Voxel 查看器中的照明功率控制)
下面是示波器捕获 I2C 图片、红线=I2C_SLV_SCL_3V3、绿线=I2C_SLV_SDA_3V3:
您能否为我提供支持以澄清设备 是否有缺陷?
谢谢。
此致、
非