This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:PGA300

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682651/pga300-pga300

器件型号:PGA300

您好!

在 PGA300 GUI 上、我的 ADC 设置一切正常。 此外、正如用户指南中所述、我处于 OWI 模式、我已解锁 EEPROM。  我使用 增益100来获得以下值:

TADC² TADC² TADC² PADC²后,我需要 DAC=PADC,其公式如下:DAC=(h0+H1*TADC+H2*TADC)+(G0+G1*TADC+G2*TADC+G2*TADC)*PADC+(n0+n1*TADC+n2*TADC+n2*TADC)*TADC=TAD

因此,我输入以下值:

那么、我应该得到出口号的入口吗? 但我的万用表上根本没有任何东西(连接到 TP30 OUT) 、即使我使用不同 的模式(只写、读和写、OWI 未激活)也是如此。

有什么问题吗?

此外、我很难理解表 EEPROM 变量。 该表中有哪些好值? 它们的用途是什么?  对于 exemple,目前我有以下值:

如果可能的话、我需要了解这个表。
P.S:我为您提供了 EEPROM 配置-模拟页面、以了解更多详情并了解是否有问题。
此致、
Corentin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corentin、

    生成系数值的最佳方法是使用"ADC & DAC Calibration"页面或使用"Guided Calibration"页面。  

    您在所示的 EEPROM 变量表中需要调整的主要内容是正常压力值和钳位值。 应根据您的设置调整这些参数。 下面显示了一个正常工作的标准设置:

    要检查的另一个重要设置是 CRC。 只要 EEPROM 发生更改、就应重新计算并重写该值。 只需单击"Recalculate CRC"按钮、它将自动填充值并突出显示单元格。 接下来点击"Write Selected"、将 CRC 设置为正确的值。

    可以在数据表中阅读 AFEDIAG 和其他设置。 说明见:7.3.16.2信号链故障部分。

    故障可配置值将决定 DAC 在故障状态下输出的电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    首先、非常感谢您提供的信息、我更好地理解了它的工作原理。

    其次、问题是当我发送一个带有 DAC 设置或 ADC 和 DAC 校准页面的值时、输出中有电压。 但是、当我们进入补偿模式时、我什么也没有。

     我应该在 VOUT 得到什么? (补偿模式是将微控制器置于运行模式的模式,对吧?)

    因此,我拍摄了电路板和万用表的照片,向您展示 VOUT 中没有任何 内容,并让您验证是否所有跳线都放置良好:

    抱歉无法翻图片。

    此致、

    Corentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    我看到您尚未回复我的帖子。 所以,您是否需要有关某些方面的更多信息才能回答我的上一个帖子?

    我正在进行一个学校项目、所以现在时间已经用完了。

    此致、

    Corentin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corentin、

    您是否按照我在上一帖子中提到的那样重新计算 CRC 并将其写入 EEPROM? 如果存在 EEPROM CRC 错误、诊断将自动将 DAC 输出设置为0。

    以下是主要诊断类别的列表以及发生诊断标志时输出的行为:  

    如果 DAC 输出在 DAC 校准过程中使用 TEST_MUX 时工作、则禁用诊断以查看是否允许输出正常运行应该是安全的。 如果在禁用诊断程序后输出正常工作、则必须确定导致诊断程序覆盖输出的原因。 上一个帖子中提到的数据表部分列出了完整的诊断列表。


    此致、