This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1406EVM:TSW1406EVM 与 TSW1400EVM

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679035/tsw1406evm-tsw1406evm-vs-tsw1400evm

器件型号:TSW1406EVM

您好!

我目前正在使用连接到 DAC 板的 TSW1400EVM 板。  由于项目原因以及我们不使用1400板上90%的组件、我们正在考虑缩小1406板的尺寸。  我们将遇到的唯一问题是降级到1406时的内存丢失。  是否有办法购买具有512M 16位存储器深度而非64K 16位存储器深度的1406板? 这将对我们的应用非常有益!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    TSW1406EVM 上没有外部存储器。 该电路板设计为 TSW1400EVM 的更便宜版本、因此可用的唯一存储器是 FPGA 内部的64K 存储器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、  

    您是否会碰巧获得 TSW1406evm 电路板的详细引脚布局?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否有 DAC34SH84evm 的设计文件? 我只能看到 DAC34H8Xevm 的设计文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然请求 TSW1406EVM 板的详细引脚布局。  我有 TSW1406_B_LYR.pdf 文件、但很难看到引脚是如何映射的  

    以及引脚布线的位置。  如果有人可以为我提供此信息、我会很感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW1406_5F00_B_5F00_SCH.pdfBilly、

    随附的原理图显示了引脚映射。 这是您需要的吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、我有这个原理图。  我正在寻找具有上述布线的详细引脚布局。  很难看到引脚映射到什么位置以及走线的方向。

    希望您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    随附的是我们所能提供的一切。 如果您可以查看光绘文件、可以在 TI 网站的 TSW1406EVM 产品文件夹下的设计包中找到这些文件。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW1406_5F00_B_5F00_LYR.pdf