This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:ADS4249EVM GUI 问题

Guru**** 2785765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683295/ads4249-ads4249evm-gui-issue

器件型号:ADS4249

设计。

TSW1400与我的 PC 连接良好。

我使用64位窗口7。

电路板和 GUI 未连接。

我从 TI 网站下载了 GUI。

文件名为"sdac113b"。

GUI 的 USB 状态不工作。

如何使 EVM 正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    EVM 是否配置为串行 SPI 模式? 请参阅用户指南以验证这一点。 您是否尝试以系统管理员的身份运行 GUI?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    我尝试了您所说的内容、但没有电路板连接。
    为什么无法连接? EVM 是否损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    如果您仍然无法连接到电路板、请与您的分销商联系以获取更换电路板。  如果他们需要、我会批准这一点。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Jim
    EVM 连接仍然失败。
    我确认了指南中的所有内容。
    我将在 TI 韩国申请 EVM。
    感谢您的支持。