This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:DAC8742HEVM -不能调制信号

Guru**** 2981980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, DAC161S997, DAC161P997, DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682463/dac8742hevm-dac8742hevm---doesn-t-modulate-a-signal

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件: DAC161S997、 DAC161P997、 DAC8742H

您好、热线。

我们的客户正在使用 DAC8742HEVM。  

它们尝试仿真调制解调器输出上的调制。 但 IC DAC8742的输出线上没有信号(信号 MODOUT、示波器探针 EVM 上的测试点为 TP13)。

他们使用 TI GIU 来实现该 EVM。 他们通过按下“Generate Write”(生成写入)按钮来管理的调制模拟(参见照片)。

调制解调器配置为:内部基准;内部滤波器模式;hart 接口、内部振荡器、UART 接口(与 MCU 连接)。

他们怎么做了? 为什么没有调制?

此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia、您好!

    根据您提供的 GUI 照片、内部基准似乎未启用。 必须通过单击方框图中的'PRECISION REF'区块来启用内部基准。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett!

    他们激活 了"精密基准"。 调制器开始工作。

    但存在新问题。 它们连接 DAC8740 EVM 和 DAC161S997。

    当它们将 EVM DAC161S997与 DAC161S997 GUI 连接时出现错误(请查看随附的幻灯片)。 他们尝试重新安装 GUI (第一次程序无法识别端口)。 重新安装后出现错误。

    此外、它们还根据建议将 EVM 连接 到电流环路中的负载(负载约为500欧姆)。 转换器 HART-USB (Metron-682)已连接。

    在 DAC8742H GUI 中,它们通过按“Generate Write”按钮进行调制仿真。 调制解调器输出上有一个振幅为250mV 的信号)。 在 dac161p997输入(引脚13)上有一个幅值为10-15 mV 的信号。 因此、它与数据表(15mV)相应。 但负载中没有调制信号、 并且 HART USB 转换器不会将调制固定在线路中。

     

    在调制解调器端 的 HART Tx 线路上、已在 С28 Ω、С23 Ω 上建立了滤波器。 当我们连接这两个 EVM 时、可能会短接一些捕获器?  

    此外、当他们尝试调制信号 wtih HART-USB 转换器时、Hart_Rx1线路上有一个信号、但信号非常差、 DAC8742H GUI 修复了它非常不稳定的情况(接收到来自10个帧的一个信号)。

    他们如何在 DAC8742H GUI 中正确检查读取功能?

    正如他们所期望的那样、当程序 DAC161S997 GUI 开始正常工作时、DAC 将会激活、并且一切都将正常工作。

    下面是将照片 EVM 连接在一起的情况( DAC8742H EVM 的 AGND 线与 DAC161S997 EVM 的 COM 线相连)。

    此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasia、您好!

    在尝试将 DAC161S997 EVM 与 HART 调制解调器连接之前、您是否曾使其正常工作? 将 EVM 连接在一起不应从软件角度影响 DAC161S997的运行。 启动 EVM 软件或在软件中执行某些操作后是否会发生此错误?

    一种检查 DAC8742H 读取功能的方法是将器件设置为全双工、同时将 Modin 连接到 MODOUT。 然后、您可以通过单击"生成读取"直接传输 HART、方法是单击"生成读取"。 如果使用 UART 模式、则必须指定要读取的字节数。

    您能否准确地展示它们是如何连接到 HART USB 转换器的以及它们使用的是什么转换器?

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett!

    目前、我只能回答一个有关转换器类型的问题。 它们使用  

    我将优化客户提供的信息并将其转发给您。

    谢谢、谨致问候、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。

    问题仍然存在。  DAC161S997 EVM 上没有信号...

    与 DAC8740 EVM 和 DAC161S997 EVM 的滤波器连接时可能会出现问题? 其中一些可能会短路?

    也许您有一个连接这两个 EVM 的工作示例、其中包含分步建议?

    操作系统是否可以发挥任何作用(他们使用 Windows10)?

    此致、Anastasia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia、您好!

    他们是否能够使用 EVM 软件解决该错误? 似乎缺少驱动程序或依赖关系、这可能与安装的操作系统或其他软件有关。 EVM 软件与 Windows 10兼容。 如果他们无法启动 EVM 软件、如何向 DAC161S997施加 HART 信号? 他们可能会尝试在另一台计算机上安装。

    我将尝试使用 DAC874xH EVM 通过 DAC161S997 EVM 调制 HART 信号、并告知您所需的步骤、从而重复上述操作。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的 Garrett!

    如果您能尝试重现客户案例、我将不胜感激。

    至于软件、他们将尝试在另一台 PC 上重新安装它。

    因此、我正在等待您的实验结果

    此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasia、您好!

    我想提供有关将 DAC874xH EVM 与 DAC161S997 EVM 配合使用的更新信息。 我能够使其正常工作、但它需要对电路板进行一些修改。

    首先、您看到的软件错误是由尝试在同一台计算机上启动两个 EVM 的软件引起的。 只需使用两台计算机即可解决此错误、每台 EVM 一台计算机对应一台。

    对 DAC161S997 EVM 电路板进行以下修改:

    1.交换 C20和 C17。 切换这些电容器的布局错误。 在增益级之前、这几乎完全减弱了 HART 信号、因此这就是您在电流输出中看不到任何 HART 信号的原因。

    2.将 R11替换为500欧姆电阻器。 调制解调器需要160欧姆的最小电阻负载。

    3.删除 C16。 这会导致 HART 信号衰减。 对于 HART 实施、1uF 比应在环路中连接的电容大得多。

    以下是我在将 EVM 连接在一起时采取的步骤:

    1.将电源和负载电阻器连接到 DAC161S997 EVM。

    2.使用 DAC161S997软件为环路设置一些电流值、我使用了中量程。

    3.将 DAC874xH EVM 的 GND 连接到 DAC161S997 EVM 的 COM,将 MODOUT 连接到测试点 H9。

    在 DAC874xH 软件中:启用基准、启用 BPF、并键入要发送的一些数据、然后单击"Generate Read"。

    5.测量负载电阻器上的电压以查看 HART 信号。 请小心避免接地回路。 当我最初尝试在示波器的 GND 连接到感应电阻器的低侧的情况下进行测量时、它在我使用的计算机上创建了一个接地回路、该接地回路也已插入交流电源。 为了解决此问题、我将示波器接地端连接到 COM、并使用两个单独的通道在电阻器上进行测量。

    结果如下:

    通道1是负载电阻器的正极侧、而通道2是负极侧。 M 是(通道1。 -通道2) 负载电阻器上的电压。 ~250 Ω 电阻器或~1mApp 上的电压约为240mVpp。

    谢谢、
    Garrett