This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:呼吸电路调制时钟

Guru**** 2617715 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683075/ads1292r-respiration-circuitry-modulation-clock

器件型号:ADS1292R

我使用 ADS1292R 进行患者 ECG 和阻抗测量。 对于阻抗测量、我将使用外部时钟用于调制器/解调器。

为此 、我使用 的是 GPIO1和 GPIO2、它们在相同的25kHz 频率下工作、占空比为50%、但延迟为10us (90度相位延迟)。

这是否违反了该调制器/解调器电路的规格?

此致

Maharajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharajan、您好!

    感谢您的发帖、欢迎参加论坛!

    是的、25kHz 违反了阻抗测量电路的规格。 这可以在数据表的第4页的呼吸下看到。 对于外部源、建议使用32kHz 或64kHz。 ADS1292R 数据表的第56-59页对此进行了详细讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。
    但在我们的设计中、我们使用了与我之前提到的相同的配置。 它运行良好、我们可以执行阻抗测量。 如果违反、它将对我们的测量有何影响?
    此外、如果我使用32KHz 频率、是否可以对调制时钟以及相位延迟为90度的阻塞信号使用相同的频率?

    此致
    Maharajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maharajan、

    很乐意提供帮助!

    如果它能为您服务、太棒了! 唯一需要记住的是、我们只保证数据表中列出的规格的性能。

    如图58所示。 和 ADS1292R 数据表的图59、噪声与阻抗曲线会根据调制和呼吸时钟频率的频率而变化。 在计算标准化电阻时、这些曲线的准确性非常重要。

    图55. 和表16。 显示了调制时钟和阻断信号之间的关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。
    从数据表中可以看出、阻塞信号的频率应是调制时钟频率的两倍。
    假设如果我提供32KHz 调制时钟、我应该将阻断信号提供为64KHz、相位最大为168.75度 如果我错了、请更正。
    另请确认表16中提到的相位延迟实际上是阻塞信号的占空比。

    此致
    Maharajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我对你的最后一句话有点困惑。
    我参考了 TI 的应用手册《基于阻抗充气造影的呼吸率测量》(SBAA181–2011年2月)、以了解应用手册第3.4节中介绍的"使用阻断进行解调"概念。

    根据该应用手册、我了解了块信号的频率应是调制时钟频率的两倍(始终)、无论相位(占空比)如何。 请参阅"图9. 方波解调、带阻断功能"。

    此致
    Maharajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maharajan、您好!

    我的最后一句话使你感到困惑,因为这是不正确的。 请忽略我之前的职位、我很抱歉、我在相位延迟与工作周期方面感到困惑。

    正确的做法是、阻塞信号的频率应为调制时钟频率的两倍。

    请注意:如果25kHz 能满足您的需求、这很好-但在使用超出规格的频率时、无法保证任何其他规格。