This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSDCPro 连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683318/hsdcpro-connection

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

各位专家、您好

我正在使用 Radar Studio 收集 ADC 样本、当我打开 HSDCPro 时、它无法检测到串行端口、

我已经卸载并重新安装了几次,也尝试以管理员身份进行安装,但它不起作用。如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您尝试连接到什么 EVM? 您使用的是什么版本的 HSDC Pro? 您可以尝试以系统管理员身份运行 GUI 吗? 您的计算机上运行的是什么操作系统?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我想连接到 AWR1642 EVM、我使用的版本是 v4.80、我的操作系统是 Win7、我已经尝试以管理员身份运行 HSDC Pro 和 Rada Studio、它仍然无法检测到端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这是您第一次尝试收集数据吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我之前没有使用过 HSDC、我使用自己的方法收集了1DFFT 数据、我只想使用 DEVPACK 进行对比、以确保我的方法正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到错误消息? 看起来您在第一个帖子中尝试附加图像、但图像未显示。 您可以尝试重新连接吗?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请创建一个新问题。

    此致、

    Adrian