This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292RECG-FE

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683828/ads1292recg-fe-ads1292recg-fe

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292

您好!

我有一个 ADS1292 EVM 板。 但软件无法正常工作。

我 尝试执行此帖子中的步骤:

e2e.ti.com/.../665556

(在 Window7上进行测试)

板 LED 状态  

 电源:USB mini 5V

 -指示灯:绿色指示灯闪烁

1.检查 USB 驱动程序  

 -已安装 USB 驱动程序

2.尝试运行软件管理员

 -仍然无法正常工作

3.电路板电源检查

VREFP:2.419V,VCAP1:1.19V

4. /DRDY 引脚检查

我尝试欧姆 PC (Window7)、但 发生了相同的问题。

感谢您的帮助。

此致、

TakYoung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TakYoung、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您可以尝试重新发布您的图片吗? 我只能在示波器上看到显示/DRDY 的示例。

    ADS1292看起来工作正常、因此我们只需使 PC GUI 的连接正常工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、 我重新发布了设备管理 器的映像。

    我尝试更改不同的 USB 端口和电缆、但仍然无法正常工作...

    感谢您的帮助。

    此致、

    TakYoung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TakYoung、

    EVM 使用了错误的驱动程序。 看起来您之前安装了 AFE4400EVM、我相信它也使用了 MSP430。 您可能必须先禁用并卸载该驱动程序。 然后、插入 ADS1292ECGFE 并确保其使用的是正确的驱动程序。 要手动选择驱动程序、请浏览到"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1x9xevm"。 EVM 应在器件管理器中枚举、如用户指南的图18所示。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了我的问题您的帮助谢谢。