This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:电源设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680668/adc128s102-power-supply-design

器件型号:ADC128S102

您好!

我正在使用 ADC128S102设计一个电路、其中 VA 电源为5V、VD 为3.3V。 是否可以在长时间保持 VA 打开的同时关闭 VD? 它是否会对器件的长期可靠性和性能产生影响。

数据表在多个地方指出、可以独立提供 VA 和 VD。 关闭和打开 VD 并不违反建议的电源定序。 但我想确保数字电源 VD 的关闭和打开不会损坏器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurprakash、

    很抱歉这里的延迟-您能告诉我们 VD 关闭时数字控制线将执行什么操作吗? 它们是否也会断电、或者您是否仍然可以从微控制器获得有源 I/O 线路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    数字控制线(SCLK、DOUT 和 CS)将与 VD 电源一起断电。 线路将具有高阻抗。

    此致、

    Gurprakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否有任何更新可以关闭 ADC128S102的 VD 电源、同时使 VA 保持开启状态?

    此致

    Gurprakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurprakash、

    很抱歉耽误你的时间。 只要数字接口为 Hi-Z、您就可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的帮助。

    此致

    Gurprakash