This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC1543:TLC1543

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC1543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678392/tlc1543-tlc1543

器件型号:TLC1543

您好!  

主题 ADC 是我们的 PWB 的一部分,由我们的分包商组装。 最近,我们在最终测试中遇到了持续的故障。  最强的假设是 ESD 损坏导致的故障。 我们正在寻找 TI 故障分析。 我们向经销商(Rochester Electronics)提出的故障分析请求被拒绝。  制造商的分析非常关键、需要向正确的方向指明。 任何尝试都是猜中的。 我们可能会引入改进、但我们不知道其中是否有任何改进可以解决问题

是否有办法将我们的器件发送给故障分析部门、绕过经销商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我可以帮助您进行故障分析。 但是、在我们执行此操作之前、您能否向我发送您的设计原理图(或相关部分)? 我要确定的主要问题是、是否有引脚连接到外部连接器、和/或是否有引脚可以在电源上电之前通电。

    理想情况下、对于 ESD/电气过载问题、最好先查找应用问题。 如果我们在应用程序中看到看起来可能是一个问题、我们可以建议应用程序修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    感谢您的回复、很抱歉我花了一些时间给您回复。 我们尝试根据您的问题查看我们的应用、以查看是否存在问题、但尚未找到任何问题。

    请参阅随附的设计原理图。 项目 U92参考 TLC1543。 在该 PWB 上有5个类似的 ADC、但只有该位置出现了一致的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我根据您的原理图得出的一些观察结果:

    1. 模拟电源为5V、基准电压为2.5V。 基于此、绝对最大输入电压为5.3V。 任何超过5.3V 的输入都会损坏器件。

    2. 大多数模拟输入由运算放大器驱动。 我看不到放大器上的电源电压。 放大器的供电电压是否超过5V? 如果它们大于5V、则可能是导致损坏的原因。

    3. 假设放大器的供电电压为5V 或更低、则可能会有瞬态输入电压通过放大器。 放大器是否也受到电气过载的损坏?

    4. 有两个输入(A4和 A5)连接到其他信号源。 我怀疑这些是电气过载的原因、因为它们上有较大的串联电阻(22.1k)。   这些线路连接到什么?

    5. 输入 A9连接到“PM1_FAN_VUARV”。 我在该输入上看不到串联限流电阻器。 我认为风扇监控器可能具有电感反冲和大瞬态电压、因此该输入可能需要考虑。 您可以在此处添加串联电阻器还是钳位二极管吗?

    6. 一般而言,我不认为数字输入是一个问题。 唯一的例外情况可能是数字信号连接到某些外部卡或数字源、而微控制器位于同一 PCB 上。

    7. 其他唯一的考虑因素是:

      1. 电源干扰。 电源上的 TVS 二极管通常对此很有帮助。

      2. ESD 损坏。 由于您在其他位置安装了相同的器件、但不会损坏、因此我怀疑它是 ESD。

      3. 某种 PCB 布局问题、会耦合该器件附近的高能量磁场并产生大电压。

    请浏览上面的列表、并告诉我其中的任何一项是否会为您提供有关问题潜在来源的一些想法。 如果我们找不到任何应用问题、我们可以转到 FA。  但是、我认为这可能是一个应用问题、因为您只能在五个站点中的一个站点上看到此问题。

    谢谢

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Art:

    非常感谢您的详细回顾。 虽然有许多有趣的想法值得关注、我们的发动机团队已经在研究、但这个设计已经运行了几年、没有任何问题。 在其他设计中也实施了类似的应用。 该特定组件具有5个 TLC1543、只有该位置发生故障。 我们从分包商处获得的另一条信息是、这些器件是从替代分销商 Rochester Electronics 订购的。 更换此部件可以解决问题。   在随附的图片中、您可以看到左侧部件(SS)是故障部件、左侧(NL) 是更换部件。 因此、如果我们能够继续进行故障分析、我们将不胜感激、 除此之外、您是否能够确认这不是假冒器件?

    再次感谢您的支持、

    Michael