This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5444:VREF 引脚输出阻抗

Guru**** 2616155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679746/ads5444-vref-pin-output-impedance

器件型号:ADS5444

你好

 该转换器的 Vref 引脚输出阻抗是多少?

它可以提供多少电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aseok、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aseok、

    VREF 只能用作参考。 我不知道  ADS5444 Vref 引脚可以 提供多少电流或输出阻抗。 但我认为 VREF 的输出电流应以微安(10-20微安)为单位、我 认为 VREF 引脚应具有高输出阻抗。 我建议您使用一个缓冲器、使其位于安全的一侧。

    此致、

    Neeraj