This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:DAC3XJ8X GUI 软件出现问题-- ftd2xx.dll 丢失

Guru**** 2616205 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685110/dac38j82evm-problems-with-dac3xj8x-gui-software----ftd2xx-dll-missing

器件型号:DAC38J82EVM

我在模拟器模式下运行此软件时遇到问题。 首先、当我启动程序时、它找不到文件"ftd2xx.dll"。   我找不到驱动器上的文件、因此我选择了选项"忽略"。   GUI 随后启动、但无法完全正常工作。  如果转到"低级"选项卡、则无法执行以下操作:

  • 将所有寄存器写入配置文件。
  • 加载配置文件
  • 更改单个寄存器的值。  "寄存器描述"窗口为空、不提供更改寄存器中各个字段的选项。

谢谢你。

Bob Yost

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    FTDI dll 文件不包含在 DAC38J82EVM GUI 中、而是包含在高速数据转换器专业版软件安装程序中。 由于我们的任何 DAC 或 ADC EVM 通常都需要此软件、因此我们仅将其包含在该封装中。

    高速数据转换器专业版软件可通过此网页上的下载按钮获取:

    http://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW

    请尝试断开 DAC EVM USB 电缆并安装(或重新安装)高速数据转换器专业版软件(如果可能、请以管理员身份运行安装程序)。 然后尝试将 DAC EVM 重新连接到 PC、这样就可以安装驱动程序并消除遇到的错误。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这解决了问题。