This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:如何使用相应的 RB 捕获数据并与外部处理 FPGA 进行通信

Guru**** 2616215 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684040/adc08d1520-how-to-capture-data-with-the-respective-rb-and-communicate-with-a-external-processing-fpga

器件型号:ADC08D1520

大家好、

我正在为使用 ADC08D1520 RB 的 DSP 系统设计解决方案。 我想使用这个 Rb、因为我从以前的项目中得到了它。

该项目涉及控制栅极驱动器的触发电压(导通和关断信号)、具体取决于上一个周期中采样的各自电压斜率。

任务:

我想对两个电压进行采样、采样范围高达16V/ns。 对数据进行采样后、应在 FPGA 上对其进行处理、然后 FPGA 通过隔离将调制触发信号发送到 DAC。

由于我不确定是否可以对板载 Virtex 4 FPGA 进行编程、因此我想将 ADC 捕获的数据发送到另一个 FPGA、在该 FPGA 中可以使用 Matlab 进行处理。

之后、我需要连接一个 SPI 隔离器、该隔离器会连接到 DAC。

问题:


FMC-Connector 似乎是连接外部 FPGA 的合适器件。 是否有办法这样做? 我没有找到任何有关使用 FMC-Port 连接其他硬件的信息。

是否可以使用相应的硬件完成任务? 为此、我在这篇文章中附加了一个原理图。

提前感谢、

此致、

本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的理解是、ADC08D1520RB 默认启用了 FMC 连接器的直通数据。 FMC 连接器上的 FPGA 生成的信号与 ADC 本身输出的信号非常相似(在1:2多路信号分离器模式下)、增加了2个额外的 DCLK 信号、以简化 FMC 载波卡上 FPGA 的数据采集。 DCLK 输出将为 DDR (在输出 DCLK 的上升沿和下降沿进行数据转换)。

    FMC 连接器的引脚排列如原理图的表5所示、该图包含在 ADC0xD1520RB 设计包中、该设计包可在设计文件部分的 ADC08D1520RB web 文件夹中获取。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    非常感谢您的快速且乐于助人的回复。  

    我检查了原理图、在我的理解中、相应通道的每个位都发送到 FMC 上的一个引脚。 我在通用波形转换期间测量了 FMC 引脚上的输出信号、并认识到这些信号应该是 LVDS 信号。 通过在以下 FPGA (Spartan 6)上实现 LVDS 接口、该接口应该可以正常工作。 您认为这是合适的解决方案吗?

    非常感谢、

    此致、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我认为这应该起作用。

    注意:由于 FPGA 输出的数据和 DCLK 信号可能不是完全偏差匹配(偏差高于 ADC 输出本身)、因此您可能需要在每个数据对上实现可调的捕捉延迟。 ADC 测试图形模式在执行此过程中应该会有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我开始在外部 FPGA 上创建 LVDS 接口。

    现在、我想知道为什么单芯片数据表中的数据输出包含8对数据线、但参考板原理图显示输出由12条数据线组成?

    非常感谢您的回复、

    此致、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我明白你的意思。 从 ADC 到 FPGA 的每个端口只有8对数据、但从 FPGA 到 FMC 连接器的每个端口有12对数据。

    查看 FPGA 代码并比较 ADC08D1520RB 与 ADC12D1800RFRB 的原理图(用作8位设计的起点)、我相信 FMC 连接器的数据将位于每个端口的低8对上。 应忽略上面的4对。

    此致、

    Jim B