This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM 软件不可用

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680912/ads1220evm-ads1220evm-software-is-not-available

器件型号:ADS1220EVM

您好!

遗憾 的是、ADS1220EVM 的软件未在网站链接(ftp.ti.com/.../ads1220-adcproplugin-2.0.0.exe)下提供。

请更新链接。

谢谢您、Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    欢迎来到 E2E 论坛!  我只检查了两次、插件软件可用、可以从 FTP 站点下载。

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/Plugins/ads1220-adcproplugin-2.0.0.exe

    检查您的防火墙是否阻止了访问。  此外、我了解 某些最新版本的 Chrome 不允许 FTP 访问和下载、因此如果使用最新版本的 Chrome、请尝试其他浏览器。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

    现在它正在工作(使用同一浏览器)。

    来自奥地利的问候

    Richard