This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:AVSS 为-0.5V 电源

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683407/dac7760--0-5-v-source-for-avss

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: LM7705

在"继续"中

我们希望使用0-36V 输出范围内的 DAC。 因此、我们需要负电压源尽可能低至-0.5V。 由于 DAC 的输出范围限制为36V、AVSS 上的每个负电压都会导致最大 VOUT 降低。

但所有在1.5V 电压下工作且需要镜像正电压 http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulator/buck-boost-inverting/charge-pump-inductorless/products.html#的无电感器反相器

因此、我们应该至少使用2个 IC -正稳压器+反相器或反相器+负稳压器。 这些解决方案并不是很好。
同时、DAC7760的所有设计和 EVM 均可提供±5/±15V 的解决方案

TI 建议如何实施0-36V OUT? 0.5V 电源应使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    在您的应用中、DAC 输出在零标度时达到非常接近0V 是否重要? 在许多应用中、这不是很重要、但可能在您的应用中。 在大多数情况下、我建议将 AVSS 接地、将 AVDD 连接到36V、以实现0-36V 输出。 与-0.5V 脚空间相比、这种情况下的误差会更大、但其优势可能微不足道、仅在接近零标度的代码处提供优势。 我不知道添加-0.5V 电源所带来的额外成本和设计复杂性是否值得。

    如前所述、为这些范围指定的零标度误差确实包括余量。 因此、如果绝对有必要满足数据表指定的零代码误差、则将需要下行余量、但这只会影响最低的几个代码。 如果您认为需要为 AVSS 提供-0.5V 电压、并且需要电源管理解决方案来实现此目的、我建议您在电源管理论坛上发帖:

    https://e2e.ti.com/support/power_management/

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您对此有任何更新吗? 您是否可以分享有关您的应用程序的任何其他详细信息、以帮助我更好地回答您的问题?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    没有其他问题。 我们在直流/直流论坛上等待解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔


    我有点晚了、但 LM7705是否适合您? 它不是-0.5V 输出、但-0.232V 可能足以工作。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joseph。
    我们从一开始就开始在 LM7705上进行设计。 我们将在最近的将来测试该解决方案。 我们也认为,所有各方都应发挥良好的作用。