This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5510:ADC - TLC5510正在提供正确的数字数据、但不提供 D1-D8的 VOH。

Guru**** 2614975 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682978/tlc5510-adc---tlc5510-is-giving-proper-digital-data-but-not-the-voh-of-d1-d8

器件型号:TLC5510

您好、TI、

我正在测试 ADC TLC5510、我已正确完成所有设置。 D1-D8中的数字数据相对于我的模拟输入电压而言是正确的。 我通过提供几个直流值进行了验证。 但是、根据数据表、如果我们将 VDDD= 5V、我必须获得最小4.5V 的 VOH。 但每当我希望 D1-D8提供逻辑1时、我都会看到0.88V。 我再次观察到、根据数据表、130mW 是基于此27mA 的最大功率、当我们施加5V 电压时、必须获取 VDD、但在 VDD 域上维持5V 电压需要更多的即50mA。 如果我提供小于30mA 的电流、VDD 将保持在3V、这与此类似。  

我针对模拟和数字电源域进行了1uF 和0.01uF 等所有设置、还使用铁氧体磁珠短接了模拟和数字接地。

请帮助我说明为什么我们在 D1-D8焊盘上获得0.88V、而不是逻辑一数据获得>4.5V。

谢谢

Sreenivas

+91-9066608386

sreenivas1718@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivas、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    似乎、当我们禁用 OE 栏并再次启用时、我们将获得正确的值。 我不确定为什么我们必须在器件测试之前切换 OE 栏。 可能需要某种内部设置或复位。 当我在初始时禁用 OE 并在稍后启用 OE 时执行类似测试时、器件会给出正确的响应。

    谢谢

    Sreenivas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivas、

    OE 处于高电平和低电平时的电压电平是多少? 上电前是否存在时钟? 如果没有 、 请在通电前时钟出现的情况下再次尝试、然后查看是否仍需要切换 OE 引脚。  

    此致、

    Jim