This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1173:ADC 8位15Msps 并行输入、用于感应电机 EE

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08060, ADC1173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678254/adc1173-adc-8-bit-15msps-parallel-int-for-induction-motor-ee

器件型号:ADC1173
主题中讨论的其他器件:ADC08060

尊敬的同事:

 

我正在寻找一款满足 以下 需求的用于感应电机驱动器 EE 的8位 ADC:

 

ADC 8位、15Msps、并行接口

 

最好是工业温度范围-40C +85C

 

您能否向我推荐您希望我推广的产品/TI 设计?

 

非常感谢、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好传真
    最适合这一需求的可能是 ADC08060。 它处于活动状态、并且最近更新的 ADC08060EVM 可用于客户评估。
    ADC1173的额定工作温度仅为-40至+75 C、而 ADC08060的额定工作温度为-40至+85°C。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    我们是否有与模拟 AD9280引脚相同的引脚点?

    非常感谢、

    传真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AD9280.pptxFax、

    请参阅附件中的可能选项列表。

    此致、

    Jim