This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:使用 Matlab 控制 DDC264EVM

Guru**** 2618685 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685085/ddc264evm-controlling-the-ddc264evm-with-matlab

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

您好!

我想知道是否有办法使用 Matlab 来控制/操作 DDC264EVM?

DDC11xEVM 也是如此?

谢谢、

Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bran、

    链接是另一篇文章、其中包含指向 DDC264 EVM DLL 的链接以及相关用户指南。 请告诉我这是否有用。

    帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。