This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900, MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682872/pga900-pga900

器件型号:PGA900
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6972

尊敬的先生

有关 具有数字和模拟输出的 PGA900可编程电阻式传感调节器的说明、没有  任何 CPU 使用规格。 它用于压力感应。

我的问题是:感应元件是否需要 浸入导管内(管/软管/液体流动管...) 以及如何从密封环境连接接线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PGA900可通过模拟输出(电压模式或4-20mA 电流模式)进行输出。 将需要某种 CPU 或附加器件下游来读取这些值以使用它们。 这一切取决于应用。

    您能再解释一下您的应用吗? 压力传感器是否位于某种管道中、以测量液体的重量?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    我们将在我的新项目中使用 PGA900和 MSP430FR6972。
    我们需要测试流量压力和温度。

    谢谢!