Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC38J84
主题中讨论的其他器件: DAC38J84
您好!
我有 dac38J82 EVM。
对于 NCO 配置、我将使用以下寄存器设置。
配置0为0x218。
配置2为0x2052 (混频器启用、NCO 启用)
3.配置31 (0x1F)为0x9980。
寄存器 0x14至0x00
寄存器 0x15至0x00
6.寄存器 0x16至0x4000
这是 Fs/4的一个简单示例、我现在将使用。 我想稍后更改它。
7.对于 sif sync、我将0x1F 的位1置位。 等待10毫秒、然后将其设置为零。
您可以检查我的配置吗?
如果我想再次更改设置、
我只是将寄存器0x14更改为0x16、然后切换 sif sync 位。
如果我遗漏了任何步骤、请告诉我。
谢谢、
Mallesh