This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:将外部 ISET-R 与 DAC8750 &放大器结合使用;DAC8760

Guru**** 2542540 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676946/dac8750-use-of-external-iset-r-with-the-dac8750-dac8760

器件型号:DAC8750
主题中讨论的其他器件: DAC8760

我希望在4-20mA 应用中同时使用 DAC8750和 DAC8760来替代 AD5420和 AD5422。 在模拟器件部件中 、外部 ISET-R 的 TUE 规格优于内部 ISET-R、必须 考虑电阻器精度。 对于 TI 器件、外部 ISET-R 规格比使用内部 ISET-R 更差、外部 ISET-R 被覆盖。   您的规格中是否存在假设的精度、或者我 是否需要考虑外部 ISET-R、这会进一步降低 TI 器件的精度。 我目前使用.01% 15K 欧姆5 PPM 电阻器。  如果我不使用 HART 网络配置、则在 TI 器件中使用外部 ISET-R 似乎没有优势。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    AD5420和 AD5422数据表都提供了假设理想电阻为15k Ω 时的误差。 这在规格表的右列中说明。 DAC8750和 DAC8760的规格使用0.005% 15kOhm 2 PPM 电阻器。 因此、该电阻器的误差包含在规格中。 误差使用外部电阻器没有优势、但在某些情况下、它也可用于调整增益值。 在大多数情况下、使用内部增益设置电阻器。 您是否有理由使用外部电阻器?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、除了通过模拟器件 IC 获得更好的数字外、我们没有其他任何用于外部 ISET-R 的用途。 这意味着我们可以在切换到 TI 时将其从 BOM 中删除...很好。

    感谢您的观看、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我对您从 AD5422过渡到 DAC8760很好奇。 如果您在使用 AD5422开始的设计中必须进行任何更改才能启动 DAC8760并使其运行、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有向 DAC8760过渡。 我正在等待样片。  我换出 了 DAC8750、这是 AD5420的替代产品。 我使用外部 rset 运行它、而不使用。 我更改了启动代码、因此 我不会在末尾激活外部 rset 它的工作原理很棒、我预计 DAC8760也是如此。 我将告诉您在样本到达时我会找到什么。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas 和 Cy、您好!

    在过去的每次运行测试中比较了器件后、DAC8760的特性与 AD5422相比包含了一个超集的功能(两个系列中关于具有或不具有 VOUT 和分辨率/封装排列的注释相同) 因此、如果您仅使用 AD5420中包含的功能、则不会出现任何问题。 我所指的一个具体示例是 DAC8760接口上的8位 CRC -如果您在 DAC8760插槽中使用它、则不能放入 AD5422中、因为该器件不执行 CRC。

    希望这对您有所帮助、Thomas 请随时向社区更新您板上的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在当前硬件设计中将 AD5422替换为 DAC8760后、DAC8760按预期瓶胚、而不会更改硬件或固件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cy 的更新!