This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA400-EP:PGA400-Q1应用汽车门打开

Guru**** 2615935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682772/pga400-ep-pga400-q1-application-car-door-open

器件型号:PGA400-EP

尊敬的:

我`m `s TIDA00985、它的`s 是车门打开还是关闭、它可以感应?`

`s 解决方案是正确的吗?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    TIDA00985专为压力感应而设计。 虽然这可用于感应车门是否打开或关闭的应用、但简单的机械开关也可以实现这一功能、并且成本可能更低。

    您在解决方案中是否需要 PGA400可以提供的额外功能?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    我们的客户聚焦 防盗系统 ,如果 车内压力感应异常,例如 :断开车窗玻璃。

    我们找到了 PGA400,也许可以与熟料会面。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。