This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60在1.1GHz 时的 SNR

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685038/ads54j60-snr-at-1-1-ghz-from-ads54j60

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: ADS54J40

ADS54J60的模拟带宽规定为1200MHz (3dB)。 对于 SNR、读数也被限制在720MHz。 我想将该器件用于1.1GHz。 在任何地方我都能找到该频率下的 SNR、SFDR、SINAD、1GSPS 时为1dBFS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikas
    我将进行一些研究、以了解我们是否有任何有关1.1GHz 输入频率下动态性能的数据。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikas

    我找到了一些有关在较高输入频率下、但仅在输入信号功率降低的情况下以及该器件的14位版本 ADS54J40的性能信息。

    在 fs = 1.024GSPS 且引脚=-12dBFS 时、我具有以下特性:

    翅片(GHz) SNR (dBFS) SINAD (dBFS) SFDR (dBFS)
    1.0 65.3. 65.0 72.7.
    1.2. 66.6. 65.5 74.4.

    这适用于在工作台上测量的单个装置。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的更新。