This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:电路模型

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684131/ads42jb69-circuit-model

器件型号:ADS42JB69

我尝试在 Keysight ADS 仿真中使用该部件差分输入线路的负载阻抗。 设置此设置的最佳方法是什么?  与其他 TI 器件数据表一样、我看不到提供方便的电路模型。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Niral
    我们正在检查哪些信息可用。 很快有人会更详细地回答。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niral

    我已经检查了、没有任何其他模型详细信息可用于该器件的模拟输入。 我发现的唯一信息是数据表第10.2.2.1节中的信息。

    我建议您根据特定信号频率情况的需要使用图114和115中所示的输入匹配网络之一。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 您如何建议我在 ADS 中对差分负载建模、以便我能够对我的电路进行适当建模?

    谢谢、
    不好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niral

    我建议如下:

    1) 1)根据图112生成电阻作为频率函数的曲线拟合方程。

    2) 2)使用该公式可在 ADS 中创建与频率相关的阻抗值。 我本人没有这样做,但我发现这一讨论是在网上进行的,看起来它能满足你的需要。

    此致、

    Jim B