This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:ADS8557不工作

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680740/ads8557-ads8557-not-work

器件型号:ADS8557

您好!  

我向 ADC 发送了转换信号、但没有忙应答。

请大家提供 MCU 的初始代码吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、TI 没有示例代码、也许其他用户可以共享。
    首先、我建议确保器件正确加电。 此外、请确保器件未处于复位或断电状态。
    之后、我将检查数字通信的时序是否正确。 我建议查看 CONVSTx、CS、SDO/I 或 RD 的示波器截图。 此外、请注意、该器件具有多个转换启动、因此在调试时请记住这一点。
    确保与器件正确通信的一种方法是对寄存器进行编程、然后读回寄存器以确认它们是否正确。
    请告诉我您的使用方式
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的建议、但它仍然未能提出。

    我检查了电源轨:+15V、-15V、+5V、+3.3V。

    并应用大于50ns 的复位信号、但它不会像数据表 P33那样回复忙信号。

    它是否有其他方法来检查它?

    谢谢。

    BRS、Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    您如何使用该器件? 例如串行还是并行?
    它是在 TI EVM 上还是在不同的制造商电路板上?
    您能否分享您的数字通信的示波器截图? 查看 CONVSTx、CS、SDO/I 或 RD 的示波器截图
    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    有一段时间没有听到您的声音、希望您能够解决问题
    我将继续并关闭该线程。 如果您仍有任何问题、请务必返回