This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, ADS1298, ADS1294, ADS1296, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682929/ads1198-ads1198

器件型号:ADS1198
主题中讨论的其他器件: ADS1298ADS1294ADS1296ADS1299

我在 MATLAB 中从 ADS1198获得了8通道测试信号、下面是这些信号的图片。

Chan1和 Chan8 Donot 现在看起来不错、请告诉我解决  方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    欢迎来到论坛!

    您是否已验证这不是输入信号的问题?

    如原理图、输入信号设置、器件使用方式等其他信息将会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 TI ADS1198和 Arduino Due 从事 ECG 相关项目、 我正确读取和写入所有寄存器并获取 ID。 现在、我想获取内部生成的测试信号、 我获得的信号看起来是正确的、但 通道1和通道8除外。

    我使用单极电源 AVDD =3V、AVSS=1.8V

    我读取文本文件中的数据、然后使用 Matlab 绘制图

    这是我的完整原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于获取8通道测试信号的 Arduino 主代码

    // ADS129n 系列连接的最小 sketch。 加载此脚本并打开 Tools/SerialMonitor。
    //您应该看到类似这样的文本
    //设备类型(ID 控制寄存器):62个通道:8.
    //如果您看到“通道:0”,请检查您的接线

    #include "ADS1298.h"
    #include "adsCMD.h"
    #include "base64.h"

    #include //包括 SPI 库:
    int gMaxChan = 0;// ads129n 支持的最大通道数= 4、6、8
    int gIDval = 0;//设备 ID:ID 控制寄存器的低5位

    int activeSerialPort = 0;//数据将被发送到最后发送命令的串行端口。 例如蓝牙或 USB 端口
    const int kPIN_LED = 13;//具有内置光的引脚-对于 teensy 2.0通常为13、11。


    int numActiveChannels = 0;
    布尔 gActiveChan [9];//报告通道1.0.9是否处于活动状态
    布尔 isRdataac = false;
    布尔 base64Mode = false;
    int sampleCount=0;
    布尔 isLimit=false;

    hexchar Digits[]="0123456789ABCDEF";
    uint8_t serialBytes[200];
    char sampleBuffer[1000];
    uint8_t chan1[2];

    const char * hardwareType ="未知";
    const char * boardName ="HackEEG";
    const char * makerName ="Hamid、Mujahid、Abdul Hamede";
    const char * driverVersion ="ADS1298 driver v0.1";

    #if define(__SAM3X8E__)
    #define isDUE //检测 Arduino 到期
    //#define WiredSerial SerialUSB //使用 Due 的本机端口
    //#define nserial SerialUSB
    #define nserial Serial1.(定义 nserial Serial1)
    #define WiredSerial
    其他
    #define WiredSerial
    #endif


    void setup(){
    使用命名空间 ADS1298;
    //PREPARE 引脚为输出或输入
    //pinMode (PIN_SCLK、输出);//可选- SPI 库将为我们执行此操作
    //pinMode (PIN_DIN、输出);//可选- SPI 库将为我们执行此操作
    //pinMode (PIN_DOUT、输入);//可选- SPI 库将为我们执行此操作
    PinMode (IPIn_CS、输出);
    引脚模式(PIN_START、输出);
    引脚模式(IPIn_DRDY、输入);
    PinMode (PIN_CLKSEL,输出);//*可选
    PinMode (IPIn_RESET、输出);//*可选
    PinMode (IPIn_PWDN、输出);//*可选
    digitalWrite (PIN_CLKSEL、高电平);//外部时钟
    //启动串行外设接口


    SPI.begin();
    SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
    #ifndef isDUE
    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);//forum.pjrc.com/.../1156-Teensy-3-SPI-Basic-Clock-Questions
    #endif
    SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
    //启动 ADS1298
    delay (500);//等待 ads129n 准备就绪-可能需要一段时间为电容器充电
    digitalWrite (PIN_CLKSEL、高电平);//外部时钟
    延迟(10);//等待振荡器唤醒
    延迟(1);
    digitalWrite (IPIn_PWDN,高电平);//*可选-关闭断电模式
    digitalWrite (IPIn_RESET、HIGH);
    延迟(1000);//*可选
    digitalWrite (IPIn_RESET、LOW);
    延迟(1);//*可选
    digitalWrite (IPIn_RESET、HIGH);
    delay (1500);//*可选等待18个 tCLK AKA 9微秒,我们使用1毫秒

    ADC_SEND_COMMAND (SDATAC);//发送 SDATAC 命令(停止连续读取数据模式)
    // delayMicroseconds (2);
    延迟(100);
    //确定可用通道的型号和数量
    gIDval = ADC_rreg (ID);//寄存器0的低5位显示芯片类型
    switch (gIDval & B00011111){//最低有效位报告通道
    案件 B10000://16
    HardwareType ="ADS1294";
    gMaxChan = 4;//ads1294
    中断;
    案例 B10001://17
    HardwareType ="ADS1296";
    gMaxChan = 6;//ads1296
    中断;
    B10010号案件://18
    HardwareType ="ADS1298";
    gMaxChan = 8;//ADS1298
    中断;
    B11110案://30
    HardwareType ="ADS1299";
    gMaxChan = 8;//ads1299
    中断;
    B10110案:/22
    HardwareType ="ADS119198";
    gMaxChan = 8;//ads1198
    中断;
    默认值:
    gMaxChan = 0;


    //启动串行端口
    NSerial.begin(115200);
    WiredSerial.begin(115200);//在到期时使用本机端口
    while (WiredSerial.read()>=0){}//forum.arduino.cc/index.php
    //while (!WiredSerial);// Leonardo Arduino.cc/.../IfSerial 要求 (ads129n 需要3.3V 信号、Leonardo 需要5V 信号)
    延迟(200);//获取由于复位问题而导致的
    PinMode (kPIN_LED、输出);

    WiredSerial.print ("设备类型(ID 控制寄存器):");WiredSerial.print (gIDval);WiredSerial.print ("设备名称:");WiredSerial.print (hardwareType);WiredSerial.print ("通道:");WiredSerial.println (gMaxChan);

    digitalWrite (kPIN_LED、LOW);//打开 LED (HIGH 是电压电平)


    detectActiveChannels();
    WiredSerial.print ("活动信道数:");
    WiredSerial.println (numActiveChannels);


    ADC_wreg (GPIO、0);
    adc_wreg (CONFIG3、PD_REFBUF | CONFIG3_CONST);
    //对于 RLD:为内部基准加电并等待其稳定
    //ADC_wreg (CONFIG3、RLDREF_INT | PD_RLD | PD_REFBUF | VREF_4V | CONFIG3_CONST);
    //延迟(150);
    //ADC_wreg (RLD_SENSP、0x01);//仅使用通道 IN1P 和 IN1N
    //ADC_wreg (RLD_SENSN、0x01);//用于 RLD 测量
    // Serial.println (high_Res_500_sps);
    adc_wreg (CONFIG1、HIGH_RES_500_SPS);
    ADC_wreg (CONFIG2、INT_TEST);//生成内部测试信号
    //将前两个通道设置为输入信号
    //将前两个通道设置为输入信号
    对于(int i = 1;i <= 8;++I){
    //ADC_wreg (CHnSET + I、FITER_INPUT | GAIN_6X);//使用 x12增益报告此通道
    //ADC_wreg (CHnSET + I、FITER_INPUT | Gain_1X);//使用 x12增益报告此通道
    ADC_wreg (CHnSET + I、TEST_SIGNAL | GAIN_6X);//创建方波
    //ADC_wreg (CHnSET + I、0x65);
    //adc_wreg (CHnSET + I、短接);//禁用此通道

    //* for (int i = 2;i <= 2;++i){
    //ADC_wreg (CHnSET + I、FITER_INPUT | Gain_1X);//使用 x12增益报告此通道
    //ADC_wreg (CHnSET + I、FITER_INPUT | GAIN_12X);//使用 x12增益报告此通道
    ADC_wreg (CHnSET + I、TEST_SIGNAL | GAIN_12X);//创建方波
    //adc_wreg (CHnSET + I、短接);//禁用此通道

    对于(int i = 3;i <= 6;+i){
    //ADC_wreg (CHnSET + I、短接);//禁用此通道
    ADC_wreg (CHnSET + I、FITER_INPUT | GAIN_12X);//使用 x12增益报告此通道

    对于(int i = 7;i <= 8;++I){
    ADC_wreg (CHnSET + I、FITER_INPUT | Gain_1X);//使用 x12增益报告此通道
    //ADC_wreg (CHnSET + I、FITER_INPUT | GAIN_12X);//使用 x12增益报告此通道
    //adc_wreg (CHnSET + I、test_signal | gain_12X);//创建方波
    //adc_wreg (CHnSET + I、短接);//禁用此通道

    *



    // WiredSerial.println (“就绪”);

    void loop()

    if (WiredSerial.available ()){
    nserial.println (WiredSerial.readString());

    if (nserial.available ())
    {使用命名空间 ADS1298;
    string iDATA=nserial.readString();
    WiredSerial.println ("reciped Command="+iDATA);
    if (iDATA="1001"){
    stopads();

    否则(iDATA="1111")
    {startads();
    isLimit=false;}
    否则、如果(iDATA="1010"){
    startads();
    WiredSerial.println ("连续2秒采样") 信号");
    isLimit=true;



    if (isRdatac){
    if (samplpleCount<1000){
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();
    sendSamples();

    否则{
    isLimit=false;
    WiredSerial.println ("1000个样本已发送");
    stopads();
    sampleCount=0;



    void RDATA_COMMAND(){
    使用命名空间 ADS1298;
    while (digitalRead (IPIn_DRDY)=高电平);
    ADC_SEND_COMMAND_LEASE_CS_ACTIVE (RDATA);
    WiredSerial.println ("200 OK ");
    sendSample();
    WiredSerial.println();

    void rdataac_command(){
    使用命名空间 ADS1298;
    detectActiveChannels();
    if (numActiveChannels > 0){
    isRdataac = true;
    ADC_SEND_COMMAND (RDATAC);
    WiredSerial.println ("500SPS OK");
    WiredSerial.println ("RDATAC 模式打开。");
    }否则{
    WiredSerial.println ("405 Error:no active channel.");

    WiredSerial.println();

    内联 void sendSamples (void){
    如果((!isRdatac)||(numActiveChannels<1))返回;
    if (digitalRead (IPIn_DRDY)= HIGH) return;
    sendSample();

    //使用 SAM3X DMA
    内联 void sendSample (void){
    digitalWrite (IPIn_CS、低电平);
    寄存器 int numSerialBytes =(2 *gMaxChan)+ 3;// 24位标头加上每个通道24位
    uint8_t returnCode = spiRec (serialBytes、numSerialBytes);
    digitalWrite (IPIn_CS、高电平);
    寄存器 unsigned int count = 0;
    if (base64Mode = true){
    Base64_encode (samplpleBuffer、(char *) serialBytes、numSerialBytes);

    否则{
    encodeHex (samplpleBuffer、(char *) serialBytes、numSerialBytes);



    nserial.println (samplpleBuffer);
    if (isLimit){
    SampleCount++;


    void encodeHex (char*输出、char*输入、int inputLen){
    寄存器 int count = 0;
    对于(寄存器 int i=0;i < inputLen;i++){
    寄存器 uint8_t lowNyble = input[i]& 0x0F;
    寄存器 uint8_t highNybble = input[i]>> 4;
    output[count++]= hexDigits [高 Nyble];
    output[count++]= hexDigits [低 Nyble];

    output[count]= 0;

    uint8_t spiRec (uint8_t* buf、size_t len){
    对于(size_t i = 0;i < len;i++){
    buf[i]= SPI.transfer (0xFF);

    返回0;

    /*void reg_val (){
    serial.print ("Config1:");
    serial.println (adc_rreg (config1));
    serial.print ("Config2:");
    serial.println (adc_rreg (CONFIG2));
    serial.print ("Config3:");
    serial.println (adc_rreg (CONFIG3));

    serial.print ("LOFF:");
    serial.println (adc_rreg (LOFF));


    serial.print ("RLD_SENSP:");
    serial.println (adc_rreg (RLD_SENSP));

    serial.print ("RLD_SENSN:");
    serial.println (adc_rreg (RLD_SENSN));

    serial.print ("CONFIG4:");
    serial.println (adc_rreg (CONFIG4));

    serial.print ("resp:");
    serial.println (adc_rreg (resp));

    serial.print ("WCT1:");
    serial.println (adc_rreg (WCT1));

    serial.print ("WCT2:");
    serial.println (adc_rreg (WCT2));
    }*/

    void detectActiveChannels(){//将器件设置为 RDATAC (连续)模式-它将流式传输数据
    如果((isRdatac)||(gMaxChan < 1)返回;//在 RDATAC 模式下无法读取寄存器
    //Serial.println ("检测活动通道:");
    使用命名空间 ADS1298;
    numActiveChannels = 0;
    对于(int i = 1;i <= gMaxChan;i++){
    delayMicroseconds (1);
    int chSet = ADC_rreg (CHnSET + I);
    gActiveChan [i]=((chSet & 7)!=短接);
    if ((chSet & 7)!=短接) numActiveChannels ++;

    void startADS (){
    WiredSerial.println ("连续读取数据...... ");
    使用命名空间 ADS1298;
    ADC_SEND_COMMAND (START);
    rdataac_command();
    isRdataac=true;

    void stopads(){
    使用命名空间 ADS1298;
    WiredSerial.println ("停止连续读取数据模式");
    ADC_SEND_COMMAND (SDATAC);//发送 SDATAC 命令(停止连续读取数据模式)
    isRdataac=false;
    // delayMicroseconds (2);
    延迟(100);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里是8通道数据 XOR 和0x8000h、现在请检查天气该数据是否正确、并告诉我如何找到问题





    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    802,805b,805f,8050,804b,804d,803c,804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8026 803f,8044 8035 8030 8031 8020 802f
    7fba, 7fd3,7fd7,7fc8,7fc3,7fc4,7fb3,7fc2.
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7fe、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7f9e、7fb7、7fbc、7fad、7fa8、7fa9、7f98、7fa7
    7fba, 7fd2,7fd7,7fc8,7fc3,7fc4,7fb3,7fc2.
    8026 803f,8044 8035 8030 8031 8020 802f
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803B、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803B、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803B、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803B、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804c、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
    8042、805b、805f、8050、804b、804d、803c、804a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个关于前端滤波器的问题、我在数据表中研究了在 ADS1198内部安装了一个数字滤波器(SINC 滤波器、数量为3级)。为了消除 ECG 信号的噪声、我们必须在前端安装哪种类型的前端滤波器、 我从事500sps 的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    感谢您提供其他信息。

    如果可能、您可以上传原理图的 PDF 吗? 如目前所示、由于分辨率低、很难读取引脚标签。

    很遗憾、我不支持 Arduino 板、因此无法提供技术支持。

    从波形可以看出、通道1和通道8上发生的一切似乎是相同的。 您是否曾尝试物理切换将哪些测试信号输入到这些通道中? 例如、切换通道1和2、切换通道7和8、以验证器件输入是否有问题、而不是测试信号。

    您应该设计一个前端滤波器、使其在您感兴趣的频带上有一个大约-3dB 的点、以便滤除高频噪声。 如果您以500sps 采样、则可以为5kHz -3dB 点设计滤波器。

    futoff = 1/(2 * pi*r*C)

    例如:
    fcutoff = 5000Hz
    为 R 选择一个值、R = 1k Ω
    求解 C、C = 32nF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCB pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_ADS1198.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是通道1到通道8的 ECG 输出 似乎良好、但其他通道存在问题。 PLZ 告诉我它的可能解决方案是什么。

    我提供来自 ECG 模拟器 skx-2000的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从波形可以看出、通道1和通道8上发生的一切似乎是相同的。 您是否曾尝试物理切换将哪些测试信号输入到这些通道中? 例如、切换通道1和2、切换通道7和8、以验证器件输入是否有问题、而不是测试信号。

    切换通道1和通道2的方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    当 Alex 度假时、我会尽力提供帮助。

    我重新访问了您的初始帖子、看起来大多数数据都是正确的。 但是、偶尔会发生一些中断、这些中断可能由一些 SPI 时序问题引起。 请使用逻辑分析仪检查接口信号、并验证您是否正在开始和结束每个事务、而不会与/DRDY 中断重叠。

    您能否提供每个通道的输出数据速率、基准电压和增益设置?

    此外、我绘制了您共享的原始数据。 一个通道1似乎存在间歇性问题、这同样可以通过糟糕的 SPI 事务来解释。 您能否列出用于收集此数据的十六进制寄存器设置?

      

    将来、请在单独的文本文件中共享代码和数据结果、并将其附加到您的帖子中、以便该主题更易于阅读。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    以下是获取测试信号所需的设置

    输出数据速率= 500sps

    基准电压= 2.4V

    增益设置= 6

    CONFIG1=0xA6

    CONFIG2=0x10

    CONFIG3=0xC0

    通道集= 0x05

     

     我对电极输入还有一个问题、我将 ECG 仿真器 skx2000c 与 ADS1198的输入相连、 仿真器为我们提供滤波输出、因此我认为无需在前端添加模拟抗混叠滤波器、因此我将仿真器输出直接连接到 ADS1198的输入、但除了通道3外、输出看起来非常糟糕。

    由于我之前布置了通道2-7的测试信号(通道1和通道8除外)看起来不错、那么电极输入的问题是什么、我将配置3多路复用器设置中的设置更改为 000 (正常电极输入)  但我不设置 RLD 和 WCT、因为我认为仿真器滤波输出不需要 WCT 和 RLD、因为 RLD 消除了共模噪声、WCT 是仿真器已经生成的胸导联的参考。

    现在请告诉我、如果我错了、那么 RLD (8通道)和 WCT 以及电极输入的任何其他寄存器的设置是什么。

    下面是8通道电极输出的附件

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢寄存器设置。 以下是有关这一点的一些评论:

    1. 您的 CONFIG1设置为125SPS、而不是500SPS。 我从您那里绘制的数据看起来也是以125SPS 的速率收集的(假设测试信号为1Hz)。
    2. 请注意"保留"位。 CONFIG1[7]必须为0、CONFIG2[5]必须为1。

    您是否能够使用逻辑分析仪检查 SPI 事务并验证时序?  

    我在反转您应用的异或函数后重新绘制了您的数据。 信号振幅看起来正确。 您在 CH1上观察到的尖峰可能是由于数据传输与新的/DRDY 中断重叠而导致数据读取错误或数据损坏的原因。

    请开始新主题、讨论您有关电极输入配置的其他问题。

    此致、