This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JESD 工作模式下 R 值的计算

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, ADC12DJ3200, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681754/adc12dj3200-calculation-of-r-value-in-jesd-operating-mode

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他部件:ADS52J65ADS52J90

尊敬的先生:

计算 R 值时、Fbit 和 Fclk 应考虑的值是多少。

使用以下公式 F =(R * FCLK)/(10*F*K*N)计算 ADS52J65芯片的 sysref 频率

此致、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bharath
    您是否尝试为 ADS52J65计算 R 值、或者是否需要在 ADC12DJ3200数据表中阐明 R 值的含义?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    是。

    首先、我想澄清 ADC12DJ3200中的 R 值。

    ADS52J65芯片的参考频率是多少? 该公式是否适用于该器件。

    此致、
    Bharath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bharath

    在许多 ADC 器件中、串行线速率可根据 ADC 分辨率、采样率、转换器数量等轻松计算 使用 ADC12DJ3200时、有多种模式可使用 Tail 位将特定数量的样本放入每帧中、并将帧长度填充为偶数个八位位组。 使用 Tail 位时、线速计算可能会变得更加复杂。 为了让客户更轻松地进行计算、我们提前完成了计算、并在表18中提供了 R 值。 要计算线路速率、只需将 ADC 时钟频率乘以 R 值即可。 (R = Fbit/Fclk)。

    2.我不熟悉 ADS52J65芯片、所以我要将这个问题分配给工程师。 您应该很快就该问题的这一部分获得答复。 如果您未回答、请在主题行中发布有关 ADS52J90的问题。 这是一款由相同专家提供支持的发布器件。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bharath
    我没有关于 ADS52J65的任何信息、因此我想关闭这个线程。
    如果您仍然需要该器件的帮助、请发布新主题、其中 ADS52J90是您感兴趣的产品。 这些内容将提供给同时支持 ADS52J65的专家。
    此致、
    Jim B