This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60配置问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683494/ads54j60-ads54j60-configuration-issue

器件型号:ADS54J60

你好

我正在尝试访问 JESD 组0x6800、0x6900、0x6A00。 但我无法从这些寄存器中回读。 应用了200MHz 的器件时钟和3.125MHz 的连续 Sysref、并且在上电和数字复位之后也会进行硬件复位。

我能够在模拟组中执行写入读取

以下是寄存器访问命令  

注意- ADC_JESD_WRITE 是 SPI 写入的写入函数、ADC_JESD_READ 是 SPI 读取的读取函数。

ADC_JESD_WRITE  0x0000 0x81

ADC_JESD_WRITE  0x4001 0x00

ADC_JESD_WRITE  0x4002 0x00

ADC_JESD_WRITE 0x4003 0x00
ADC_JESD_WRITE 0x4004 0x68

ADC_JESD_WRITE  0x60F7 0x01

ADC_JESD_WRITE 0x6000 0x01
ADC_JESD_WRITE 0x6000 0x00

ADC_JESD_WRITE  0x0011 0x80

ADC_JESD_WRITE 0x0059 0x20
ADC_JESD_READ 0x0059              --  这很好

ADC_JESD_WRITE 0x4003 0x00
ADC_JESD_WRITE 0x4004 0x69

ADC_JESD_WRITE 0x6000 0x80
ADC_JESD_READ 0x6000             --  --这不起作用

ADC_JESD_READ 0x6001             ----   这不奏效

请帮助解决此问题。

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    读取该地址时、您对 R/W、M、P 和 CH 有哪些设置?  读 CHB 时、应将其设置为"1110";读 CHB 时应设置为"1111"。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于读取、MSB 位在 ADC_JESD_READ 函数中变为"1"、实际上、当我给出命令 ADC_JESD_READ 0x6000时、ADC_JESD_READ 函数使 MSB 位变为"1"进行读取、M 也是"1"、 P 也是"1"、且 CH ="0"始终为、因为我不使用01h 设置4005h 来启用两个通道的单独控制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您是否按照数据表中的加电顺序进行了操作?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我按照 数据表遵循加电排序、

    我找到了无法访问 JESD 组寄存器的原因。 原因是、误将  PWN 引脚设置 为高电平。 现在、通过将该引脚设置为低电平、它可以正常工作。

    感谢您的帮助支持。

    谢谢、此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该问题已通过上述消息中提到的以下几点得到解决。
    谢谢、此致
    Rahul