This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688A 芯片查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684202/ads8688a-ads8688a-chip-queries

器件型号:ADS8688A

大家好、团队、

我将  ADS8688A 用于数据采集系统。我具有多通道传感器接口(输入)。为此、我必须对传感器进行信号调节。我搜索了该 P/N、该 P/N 与我们的要求一样适合电路板空间利用。

在使用它之前、我对这个 ADC 的 fifuse 有一些疑问:

1>客户所需的采样率最大为10KSPS,而 ADC 的采样率为500KSPS。 各种传感器(称重传感器、压力传感器、应变计、热电偶等)的接收频率为1KHz、5kHz、500Hz 和200Hz。 那么、该 ADC 是否可以针对该传感器进行配置??

2>传感器的最大响应为5V。 应变计 和热电偶响应的单位为 mV (最大值)和微伏(最小值)。那么、我们是否可以使用该 ADC 进行微伏信号检测?

3>在 ADC 的数据表中,存在偏移误差一词。它是什么?它的值是2mV。什么是信号化?它是否会阻碍我们的传感器输入?可以补偿该偏移?

4>ADC 具有内部 PGA。 我们可以提供或设置多少增益?

请告知所有这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、shivakant、
    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。
    ADS8688A 具有内部8通道多路复用器、所有选定通道将共享500ksps 的总吞吐量、这是整个内部 ADC 的最大值、因此如果选择并使用所有8个通道、则每通道的最大采样率为62.5ksps。 这绝对符合客户的要求。

    ADS8688A 具有9个不同的输入范围、每个通道的输入范围可能不同、当信号为单端+5V 时、您可以将通道配置为单极5.12V 范围、 但最小范围为+1.28V、如果您的信号为 mV 或 UV、则需要精密放大器或仪表放大器来放大您的信号、以匹配 ADC 的输入范围。

    我们有一个非常好的 ADC 在线培训课堂、其中涵盖了您的这个问题:TI 高精度实验室- ADC:
    了解和校准 ADC 系统的失调电压和增益:
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-offset-and-gain-calibration
    TI 高精度实验室- ADC 中的所有培训课程/主题:
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    每个通道上的内部 PGA 用于将输入范围配置为您在通道 n 输入范围寄存器中选择和设置的范围、ADS8688A 上的每个通道共有9个选项。

    我希望这些都能回答你的所有问题。 感谢您选择 TI 精密 ADC。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale 先生、您好!

    感谢您的回答。

    对于 ADC ADS8688A、我仍然有一些疑问。

    请帮助清除它。

    在上一节课中回答问题 no:2时、我只想使 ADC 能够感应的最小输入电压为+1.28V?

    如果不超过5.12V 输入范围内 ADC 可感测到的最小输入电压精度是多少?

    我们可以借助 ADC 内部的 PGA 设置哪些增益值?

    PGA 设置是否是自动设置、即增益根据输入电压范围自动设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shivakant、

    在上一节课中回答问题 no:2时、我只想使 ADC 能够感应的最小输入电压为+1.28V?

    答案: 当您选择+1.28V 范围(0.3125xVREF)时、输入信号范围 将为 0~+1.28V、此+1.28V 是该范围内的最大可转换输入电压。

    如果不超过5.12V 输入范围内 ADC 可感测到的最小输入电压精度是多少?

    答案: 选择+5.12V 范围(1.25xVREF)时、可转换信号范围为0~+5.12V、该范围的最小输入信号为0V。

    我们可以借助 ADC 内部的 PGA 设置哪些增益值?

    回答: 如上所述、您无法直接设置增益、但可以 直接在通道 n 输入范围寄存器中选择合适的输入范围、请参阅 ADS8688A 数据表中的表15。

    PGA 设置是否是自动设置、即增益根据输入电压范围自动设置?

    答案: 是的、每个通道上的 PGA 都将根据您在通道 n 输入范围寄存器中选择的输入范围进行正确设置。

    我希望这些答案对您有所帮助。

    此致

    戴尔