This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:最低 SCLK 频率

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683038/ads8634-minimum-sclk-frequency

器件型号:ADS8634

大家好

如果我们问 ADS8634、您会介意吗?
最小 SCLK 频率是多少?
或者 、是否有针对最小 SCLK 的调节?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看数据表、我可以看到为什么 SCLK 限制存在混淆。 根据使用的 DVDD 列出频率、对于1.8V 为16MHz、否则为20Mhz。 还列出了 SCLK 的脉冲持续时间(以秒为单位)、这与这些数字不一致。
    我建议使用更保守的参数、即频率参数。
    同时、我将研究并澄清这一点。
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣辛西亚

    感谢你的答复。
    我们需要 它的最小值、因此我们等待您的回复。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣辛西亚

    到了这个周末,可以给我们一个答案,SCLK 的最小值是多少?  
    如果很难向我们提供确切的值、您能 告诉我们 大约值吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San

    很抱歉答复迟了,似乎没有现成的数据,我们不得不进行一些挖掘。  如果您愿意、我们 可以用 这个示例 来说明您的特定应用并提供支持。 我们可以使用您所需的时钟频率运行仿真、以提供更清晰的器件性能答案。

    但是 、为了解答您的问题、在与设计人员交谈后、最少需要 1MHz 的频率。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia

    非常感谢您的回复。
    好的、我们认为 最小 值为1MHz。

    此致、

    大田松本