This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8674:如何评估 ADS8674

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8674, ADS8678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680865/ads8674-how-to-evaluating-for-ads8674

器件型号:ADS8674
主题中讨论的其他器件: ADS8678

您好、E2E、

我正在寻找 ADS8674的 EVM、找不到它。
是否可以通过实施 ADS8674来评估 ADS8678 EVM 上的 ADS8674?
GUI 是否适用于 ADS8674?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以对 ADS8674和 ADS8678使用 ADS86xxEVM、该软件还应能够支持这些器件
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    >该软件还应能够支持这些设备
    默认情况下、GUI 是否能够控制 EVM 上的 ADS8674? 还是需要修改?

    并且、
    出厂时 ADS8678EVM 是否包含简单采集卡?

     此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM PDK 将随附启动和运行所需的一切。 EVM PDK 网站以及 ADS8674的工具和软件选项卡中提供了支持 EVM 和器件的软件

    您可以先下载软件、无需订购 EVM 即可下载 GUI、因此您也可以熟悉该软件

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cynthia、

    列出了 ADS8674的 Tools and Software 选项卡 ADS8678-EVM 信息。
    在 ADS86xx-GUI 的用户指南中、ADS8674不在 GUI 和 EVM 的可用器件中。 您能否尝试将 EVM 的器件从 ADS8678更改为 ADS8674?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    很抱歉、我们的文档中没有明确标注这一点。 我将仔细检查我们的文档标签
    ADS86xxEVM 可同时支持器件以及 GUI、ADS8678和 ADS8674。
    这两个偏差是引脚对引脚兼容和软件兼容的、唯一的实际差异是通道数。
    在 GUI 中、您可以使用任一器件。 如果 GUI 未显示 ADS8674通信、则 ADS8678通信可与 EVM 上的 ADS8674硬件配合使用。 您只需记住、执行此操作时、通道数会有所不同。

    此致
    Cynthia