This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:数字增益特性

Guru**** 2693875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683412/adc32rf44-digital-gain-feature

器件型号:ADC32RF44

大家好、团队、

ADC32RF44具有数字增益功能、我想知道该功能。

该函数是否仅用于向输出代码添加增益?

例如、当使用11dB (=x3.54)时、输出代码步长为0 (=0x3.54)、4 (=1x3.54)、7 (=2x3.54)、11 (=3x3.54)、14 (=4x3.54)、 … ?

您是否有介绍数字增益特性的文档?

此致、
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim-San、

    感谢您的支持。
    我想知道的是、如果数字增益功能只是将 ADC 输出值和设置增益值相乘、或者包括任何数字处理、例如滤波。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JIM-SAN、

    请就此提供任何意见吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takeo-San、
    数字增益完全用于缩放数字输出满量程。
    例如、如果 ADC 输入始终以满量程3dB 的频率运行以改善谐波失真、则可以向输出字添加3dB 数字增益、使输入上的-3dBFS 看起来在输出上为0dBFS。