This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:无法将 USB 接口与 ADS4225 EVM 连接

Guru**** 2763405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4225, ADS4222EVM, ADS4225EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682748/ads4225-cannot-connect-usb-interface-with-ads4225-evm

器件型号:ADS4225
主题中讨论的其他器件: ADS4222EVM

您好、专家:

我现在正在使用 ADS4225 EVM、发现无法使用 ADS42xx/58C28 GUI v2.1通过 USB 将 EVM 连接到我的笔记本电脑。

然后、我使用 FTDI 芯片 ID 工具读回解密码、如下所示:

当我发现可以使用 ADS4222EVM 成功连接 USB 时、FTDI 芯片说明如下:


 

我想知道 ADS4225EVM 的 FTDI 芯片是否在制造过程中未进行编程? 是否可以与我分享如何对 FTDI 芯片的固件进行编程以启动 EVM?

非常感谢

纱线