This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:ADS42LB69EVM 的预编程要求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684340/ads42lb69evm-pre-programming-requirements-for-ads42lb69evm

器件型号:ADS42LB69EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

我们使用 TI 网站上提供的光绘文件制造和组装了 ADS42LB69EVM。 我们已使用采集卡 TSW1400EVM (TI 的 EVM)进行设置。 但通过 USB 接口、我们无法在 GUI 上检测 ADC。

请在建立连接之前确认是否需要对 FTDI 芯片 FT245RL 进行任何编程、或者器件是否已预先编程?
如果我们需要对器件进行编程、请共享软件文件和过程。

此致、
Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还尝试了与 TI 提供的 ADS42LB69EVM 相同的设置。 它正与之绝对协同工作。 但是、当我们将 TI 的 EVM 替换为由 iWave 制造和组装的 ADS42LB69EVM (使用 TI 网站上的光绘文件)时、连接将无法建立。 但是、我们可以在设备管理器上看到 FTDI USB 连接(请参阅图像1)、也可以参阅图像2以了解设备连接状态的屏幕截图。

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够在电路板中正确检测和读取 USB 转串行接口桥接 IC 的芯片 ID -表示 FTDI 芯片未发生故障。
    这就确认了 USB 接口可以按预期工作、但连接到 ADC 的串行接口看起来很不方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vijetha

    我对该 EVM 上 FT245RL 的设置不是很熟悉。

    让我与同事核实一下、明天更详细地回答。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待您的指导。

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步调试、

    我们从数据表中了解到、ADC - FTDI 之间的通信接口是一种简单的自定义串行通信、但为了使 FTDI 芯片遵守此协议、我们需要将 FTDI IC (其内部 EEPROM)配置为相同的通信接口。
    我们已经在 ADC 和 FTDI 芯片之间建立了串行接口。 当我们尝试使用 ADC GUI (ADS42LBx9 GUI)进行连接时、这些线路中不会发生通信。 因此、请共享可编程到 FTDI EEPROM 的.ROM 文件、以便成功地与 ADC IC 通信。

    此致、
    Vijetha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha

    正确、FT245R 器件中的内部 EEPROM 需要进行编程、以便可以识别电路板。

    完成编程所需的软件工具是 FT PROG。 可从以下网址下载: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_PROG

    我今天下载的版本是3.6.88.402。

    您需要使用该工具并扫描(放大镜图标)以查找连接的未编程电路板、然后使用所需的信息对其进行编程。 这可以使用此处附加的模板文件来完成。 我通过 FTDI 芯片在我拥有的工作 ADS42LB69EVM 上创建了此模板。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/6253.ADS42B69EVM-Template-for-FT245R.xml

    扫描电路板后、从 FT Prog 找到模板文件、然后使用应用模板命令。 应用模板后、您需要单击 Program 图标(闪电图标)来写入 EEPROM 信息。

    有关更多详细信息、FT_PROG 用户指南将有所帮助: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_124_User_Guide_For_FT_PROG.pdf

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试了这种方法、编程成功、但仍然没有在 GGUI 上连接 ADC、同样的问题仍然存在。 我们将 SPI 引脚范围限定为范围;我们看不到任何正确的信号切换。

    此处、我们附加了编程后的 FTDI EEPROM 文件回读。 请将一次与您正在使用的 EVM 的 FTDT EEPROM 内容进行比较。

    我们可以致电 WebEx 吗、请告诉我(vijethahn@iwavesystems.com)您的可用性和电话详细信息。

    e2e.ti.com/.../new-1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已解决。 我稍后会分享详情。 感谢您的大力支持。

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们必须将 USB 字符串描述符中的产品描述更新为 ADS42B69。 默认情况下、在该处写入了其他内容。 完成此更改后、我们再次进行编程、并在 GUI 上检测到 ADC!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息、感谢您的更新!
    此致、
    Jim B