工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
有人可以帮助我如何为 ADS7229执行功能、VOH 和 VOL 测试吗? 我们不确定要连接哪些引脚并执行测试。 我们使用虚拟工作台来测试器件(ADS7229)。
我们尝试连接 VA (模拟电压)、VBD (接口电源)以提供3.3至5伏的电源电压和 VBD、 AGND 接地。我们要做的是 为输入引脚(+IN)、(-IN)提供电压。逐渐增大输入 引脚(+IN)和(-IN)的电压会设置为接地、并通过灌入100uA 的电流来检查 SDO 的输出电压。我认为这是测试它的错误过程 VOH。
由于它具有 SPI 接口、我假设我们必须使用 SDI、SDO、SCLK、CS、CONVST 引脚并执行测试。
如果 您尽快对本主题有任何想法、有人可以建议我吗? 这将非常有帮助。
谢谢你