This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:DAC5682z 的输出很奇怪

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679715/dac5682z-the-output-of-dac5682z-is-strange

器件型号:DAC5682Z

一旦器件加电、DAC5682z 的输出就会充满毛刺脉冲。 输出如下图所示。

当我为 DAC 提供2.5MHz 正弦波时、DAC 的输出可以探测正弦波、但是干扰始终存在。 具有毛刺脉冲的2.5MHz 正弦波的输出如下图所示。

放大

μ A

放大

μ A

DAC 输出驱动电路如下图所示。

μ A

当我给放大器断电时、干扰仍然存在、现象是一样的、我想知道 DAC 是否已损坏。 是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 使用2.5MHz 正弦波的数字看起来 MSB 内存在位错误;但是、在宽时间扫描中、它看起来会本地化为特定的时间窗口。 该模式是否可能已损坏。 通过在 Matlab 或等效图中绘制来验证。 DAC 接口有点不清楚。 VCM 应为3.3、负载应约为50欧姆(SE)。 负载电阻器看起来不对称、并且 VCM 看起来不是正确的值。 我不知道器件在首次上电时出现的任何时间限制问题、但不会再次出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了模式。 模式正常。 通过读取寄存器、我发现 FIFO 错误被置为有效。 当我清除 FIFO 错误,FIFO 错误返回至声明。 此外、Fifo 误差的切换频率与毛刺脉冲频率相同。 在1XDAC 非插值模式下,CLKIN 和 Dclk 的频率分别为400MHz 和200MHz。 dll 已锁定。 毛刺脉冲的频率约为120Hz。 当我将 CLKIN 和 Dclk 的频率分别更改为20MHz 和10MHz 时。 毛刺脉冲的频率变为6Hz。 我已经尝试了软件同步和直接同步。 结果是相同的。 如何清除 FIFO 错误或导致 FIFO 错误的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tian、

    请验证是否设置了 clkdiv_sync_dis 和 fifo_sync_dis 位、以防止时钟分频器和 FIFO 连续同步。

    谢谢、
    埃本