Thread 中讨论的其他部件:、 USB2ANY
您好!
我对 PGA900和 Code Composer Studio 有一些问题。
如需相关信息、我的配置为:PGA900EVM 板/USB2ANY/PGA900 EVM 3.3.0.0/CCS 8.0.0.00016
Q1:我们已在 TI 网站上下载示例固件。 编译后直接在 PGA900上使用.hex 文件、还是需要更改 C 代码?
Q2:加载十六进制文件、执行重新映射位并切换到 MICROCONTROLER 模式后、我们没有任何输出信号。 EEPROM 也为空。 主代码上是否有要检查或更改的内容?
问题3:我们如何知道程序在 PGA900的 MICROCONTROLER 模式下是否运行良好?
Q4:期望128位 EEPROM 中的数据是什么? 第1页中的 COEFF"ho"、第2页中的 COEFF"Go"、第3页中的 COEFF"no"等 ? 是否先发送低字节或高字节?
Q5:是否可以向我们发送一个屏幕截图、其中显示了使用默认系数值预期的 EEPROM:H0@004F、GO@2C48、NO@FFCB、H1@0007等 我们已经看到、我们需要在 EEPROM 存储之前将这些值乘以2^14。
Q6:最后、我在构建项目后收到一些警告。 请告知是否有关键问题:
- "#179-D 变量"I"已声明但从未引用"
- "警告:PGA900;OUT (文本)部分用2填充、大小为2276以满足要求"
- "此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.1.1 (ARM)[...]
非常感谢您的反馈
此致
Corentin