This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:DAC8734

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684577/dac8734-dac8734

器件型号:DAC8734

你(们)好

如何在 DAC 中生成双极输出?

我使用 DAC8734、它工作得非常完美、当输出为单极(UNI/BIP-A 连接到 IOVdd)、但当输出为双极(UNI/BIP-A 连接到 GND)时、该输出极小、我将图附在电路之外。

参数为:

IOVdd=3.3V

Avss=-12v

AVDD=+12v

Vref=2.425

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您要向 DAC、零和增益寄存器写入什么代码? 您可以检查数据表第20页的公式1和2在单极和双极条件下是否满足。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师