This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:GUI PGA970EVM:ADC 采集

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683855/pga970evm-gui-pga970evm-adc-capture

器件型号:PGA970EVM
主题中讨论的其他器件:PGA970

您好 TI 团队、

我目前在 pga970上工作、我从波形 RAM 中生成信号正弦、这很好。

对于该套件、我希望我能够返回 s1和 s2上的信号、以将其数字化并在 GUI 的窗口 ADC 捕获中将其可视化。

请查找我的附件配置:

感谢团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要启用 DEMOD1、测试多路复用器、接口和解码时钟以及 VCM、然后才能读取 ADC 数据。 请按如下所示设置 ADC 窗口、然后您将能够使用 ADC Capture 页面实时读取 ADC 数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Scoott、

    是的、此配置位于数据表中。

    感谢您的回复。

    还有一件事,我得到:

    我知道有带通滤波器和低通滤波器、但我不知道它们是如何工作的。

    这里有解释,但对我来说不清楚! 请解释一下。

    提前感谢您。

    Mohammed Bonkhal