This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:多通道热电偶

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS124S08, ADS1248, ADS112C04, ADS1115, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684667/ads1118-multi-channel-thermocouple

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS1248ADS112C04ADS1115ADS122C04

您好!

 由于 ADS1118提供双通道热电偶 SPI 输出、我的要求是至少具有具有具有 I2C 输出的4 o 8通道热电偶(J 型和 K 型)。

是否有人可以建议任何类似的产品以完全满足我的要求。

也适用于2通道输入、I2C 输出是否可用。?

谢谢、此致、

Margisha Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Margisha、


    我不知道有4到8个通道具有 I2C 通信的任何器件。 ADS1248和较新的 ADS124S08都使用 SPI 通信。 由于有如此多的通道可用于配置和读取数据、SPI 通常更常见、因为它通常比 I2C 更快。

    对于双通道版本、ADS1115与 ADS1118的 I2C 版本类似、具有不同的规格、但它没有板载温度传感器。 还有新的 ADS112C04 (16位)和 ADS122C04 (24位)、它们具有 I2C 接口。


    吴约瑟