This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS7952:ADS795XEVM 控制寄存器的代码程序

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683875/linux-ads7952-the-code-program-of-control-register-for-ads795xevm

器件型号:ADS7952

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试在 AUTO-1模式下使用与 Raspberry Pi Zero 搭配使用的 ADS7952。 我想在 python 中编写代码、但那里没有太多参考以提供指导。 我尝试过的前几次迭代在与 ADS 通信方面没有成功。 是否有人可以查看我的文件并告诉我我我是否在正确的轨道上? 我尝试使用 ADS 的所有12个通道并利用 SPI 总线。  

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../ADS7952.txte2e.ti.com/.../data_5F00_acquisition.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 Raspberry Pi 连接到了一个示波器。 这是我在运行代码时捕获的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    如果您可以共享原理图和代码片段、并在其中将器件初始化为 Auto-1运行模式、我将为您提供帮助。

    ADS7952的标准帧大小为16位。 您共享的屏幕截图显示了帧中的24位(假设黄色线是 CS)。 如果您想要实现高吞吐量、这仍然有效、但不是最佳选择。

    期待收到您的回复。

    此致、
    Sandeep