请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA411-Q1 主题中讨论的其他器件:ALM2402-Q1
尊敬的所有,
我的客户正在评估旋转变压器传感器上的 PGA411。 现在客户对以下问题有疑问 :仅将 ORS 引脚与外部 Alm2402-Q1配合使用、不使用 OE1或 OE2、如何配置 Alm2402-Q1和 ORS 引脚? 转换差分?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有,
我的客户正在评估旋转变压器传感器上的 PGA411。 现在客户对以下问题有疑问 :仅将 ORS 引脚与外部 Alm2402-Q1配合使用、不使用 OE1或 OE2、如何配置 Alm2402-Q1和 ORS 引脚? 转换差分?
ORS 引脚可通过 DEV_OVUV2寄存器中的 XEXT_AMP 位启用。
ALM2402-Q1确实有 压摆率限制、可失真信号。 它可在高达4VRMS 的电压下使用、旋转变压器传感器会对信号进行滤波。 ORS 信号是单端信号、因此您需要将其转换为旋转变压器传感器的差分输出。
您是否考虑使用 ALM2402-Q1为旋转变压器传感器提供更高的电流输出? 您需要多少电流?
谢谢、
Clancy