This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有 TI sn3925A 或 SN3925N 的规格表

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682833/does-anyone-have-a-spec-sheet-for-the-ti-sn3925a-or-sn3925n

我正在从事一个使用多种 TI SN3925A IC 的老式 Nixie 管道项目。 只是想知道是否有人在这个芯片上有一个技术规格表、它是在1970年制造的吗?

谢谢你
Steve Klein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    该器件的功能是什么? 我看到的唯一3925是 LP3925、但这肯定不是复古的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将继续并将此线程标记为 Resolved / Closed。 如果您有任何其他信息、以便我对此进行研究、请在此处回复、我将尽力提供帮助。