This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC3484输出杂散问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684148/dac3484-dac3484-output-spur-issue

器件型号:DAC3484

戴尔

顾客使用 DAC3484。
DAC 的设置值如下。
DAC CLK:138.24Mhz
插值:x4

当内部 PLL 被置位时、一个杂散出现在输出上。

我们将其更改为"外部"、因为我们认为杂散是由内部 PLL 的影响引起的。

外部模式设置、输出波形如下。
寄存器值回顾。
什么是 NCO 设置和解决方案?

寄存器值


x"00" x"F498"、
x"01" x"040E"、
x"02" x"F05A"、
x"04" x"B7C0"、
x"05" x"3F78"、
x"24" x"0000"、
x"0c" x"0500"、
x"0d" x"0500"、
x"10" x"3000"、
x"20" x"4801"、
x"00" x"F298"、
x"15" x"2800"、
x"1f" x"4446"、
x"1f" x"4442"、
x"0f" x"0400"、
X"03" x "C000"、
x"03" x"F000"、
x"18" x"246f"、
x"19" x"0804"、
x"1a" x"7c10"、
x"00" x"F498"、
x"24" x"0000"、
x"25" x"7A78"、
x"26" x"B6B6"、
x"2D" x"0004"、
x"2e" x"0000"、
x"20" x"4801"、
x"00" x"F29C"、
x"15" x"3000"、
x"1f" x"888A"、
x"1f" x"888"、
x"0d" x"05A6"

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    这里可能会有一些问题。 我尝试尽可能地模仿您的设置、但我看不到输出杂散几乎像您一样高。 我无法判断您的射频输出功率是多少、但您似乎有可能以 如此低的基准电平对频谱分析仪进行过驱动。 最后、即使我过度饱和频谱分析仪、我仍然没有得到如此高的杂散。

     我真的没有足够清楚的信息来完全确定问题是什么。 但是、在您提供以下参数后、我将向您发送一个配置文件、该文件将帮助您快速入门。

    目标是什么。

    DAC 时钟频率?

    内插?

    NCO 频率?

    基带输入频率?

    射频输出功率?

    优素福