This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90077:LMP90077消耗的电流过大(20mA)、但仍能正常工作

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90077
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682551/lmp90077-lmp90077-drawing-excessive-current-20ma-but-still-works

器件型号:LMP90077

我有一批使用 LMP90077的原型板、八个板消耗的功率最小、但两个板消耗的电流大约为20mA、但仍能正常工作、否则(LMP90077消耗的电流)。

  1. 数据表显示散热焊盘保持悬空(但已接地)、这是否在内部连接? 这是否会损坏芯片?
  2. 为了节省电流、我们关闭模拟电源(数字电源保持不变、芯片处于关断模式)、这是否会损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、


    感谢您发帖。 我将在提出问题时回答这些问题。

    散热焊盘应与器件隔离。 通常、散热焊盘以电气方式连接到器件上的最低电压。 然而、在这个器件中、裸片被一个非导电环氧树脂连接、并且不应该有电气接触。 查看 E2E、我看到有文章说、器件在散热焊盘接地时工作正常。 话虽如此、我们仍然建议散热焊盘保持悬空。 这就是器件的特性。

    2.我不知道在模拟电源关闭的情况下器件是否会损坏。 一个条件取决于到模拟输入引脚的连接。 如果模拟电源电压被关闭、基准电压和模拟输入电压也必须被关闭。 请注意、在器件的绝对最大额定值(数据表第5页)中、这些电压必须保持在-0.3V 至 VA+0.3V 之间、否则可能会损坏器件。 我会注意到、没有任何额定值会将 VIO 连接到 VA。

    我不知道仅关断 VA 电源就会产生任何额外电流消耗。 您是否可以将器件置于待机或断电状态以降低电流? 是否还有其他情况下电源在运行期间消耗大量电流? 当器件开始消耗过多电流时、器件是否会在电源恢复后继续消耗过多电流?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您提供了非常详尽的答复、并进一步:

    模拟电源和传感器均由同一可切换电源供电、传感器具有比例式特性、没有明显的电容、因此在模拟输入端产生的电压高于模拟电源。

    将器件置于断电模式可将电流消耗降低几毫安、但仍保持在20ish mA 的水平。 我尝试在 D6/DRDY 和 SDO 线路上放置串联电阻器、以查看是否存在冲突、但未发现任何冲突。 换芯片解决了问题!

    当电路板首次上电时(在两个电路板上)、器件消耗的功率过多、而在任何工作模式下、其他八个电路板消耗的功率都很低。

    Nick Bennett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、


    我仍然不确定20mA 的电流来自何处。 有人认为、这可能是焊接过程中的问题、连接不良。 要对此进行测试、您需要移除一个不良器件、然后将其焊接回电路板上。 您是否有能够分享的原理图或布局?

    另一个想法是消除与接地散热焊盘的连接。 数据表建议将散热焊盘悬空。 虽然我不知道将其接地有什么问题(其他人也这样做了)、但我们也可以检查这是否是一个问题。 您是否有办法切断电路板上的散热焊盘、使其保持浮动? 或者、您是否将过孔插入到焊盘接地端、然后连接到引脚16?

    请告诉我您的想法。 我正在咨询原始设计团队、并向他们咨询他们可能有的任何想法。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我不确定不良连接会如何导致励电流、何时可以校准 AFE 并获取读数?

    请参阅下面的电路片段。 VA (引脚1)连接至开关式5V 电源。

    我已经尝试从接地端断开散热焊盘、它的电流仍为20mA!

    也许这只是一个流氓芯片? 下周我还有一小批产品要交、我将仔细观察每批产品的电流消耗情况。

    此致、

    Nick Bennett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、


    我想您忘记了这段代码段。 使用"插入代码、附加文件等..." 到条目左下方、使用图片图标插入图片。 您将无法将图片复制并粘贴到帖子中。

    我提到了不良连接、因为焊料可能会将不应该连接的东西桥接至接地。 这可能会导致额外的电流消耗。 我希望能看到原理图和布局、看看附近有什么。

    此外、我不认为这是一个流氓芯片。 每个器件都经过测试、如果器件来自经销商或常规销售渠道、我们可以跟踪器件批次代码以及测试和发货时间。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    这是误导、粘贴的电路在我的屏幕上!

    我已经尝试过、但使用了"从字粘贴"选项。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、


    请重试吗? 电路仍然没有通过。 我会再次使用"插入代码、附加文件等..." 链接到条目左下方、然后使用图片图标将图像放入帖子中。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    第三次来,很幸运!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、


    我希望有更多的电路可以查看。 此时、我没有看到任何有关布局的红色标志。 任何导致桥接的额外焊料都可能消耗超过20mA 的电流。

    如果您断开散热焊盘的焊盘连接、则看起来唯一的问题是为 VREF1N 和 VIN7的引脚找到新的连接。 虽然还有其他的引脚集群、但我看不到任何可能在不严重影响器件运行的情况下被错误地桥接的引脚。

    出于好奇、您是否确定额外的20mA 电流消耗是来自正电源(还是来自另一个引脚)。 此外、器件是否可能出现某种过压情况?


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    很抱歉、由于缺少电路、我们公司在 IPR 方面(即使在标准电路上)保护性有点过强。

    正如我说过的、有一个开关式5V 稳压器为 VA 提供电源、VA 的所有剩余部分(所有其他输入、基准等)、右侧全部为3V3。

    我确实非常仔细地检查了是否存在短路、但正如您所说的、这可能会超过20mA。 电流进入 VIO、但不会从任何输出(D6或 SDO 线路)流出、我没有检查 CLK、SDI 或/CS、因为它们都是输入。

    它不应该看到任何过压情况。

    我怀疑我们可能不会达到这个目标、下周我又有一批电路板送达、希望它们都能正常工作。

    感谢您的所有帮助、我很高兴能够再次表达我的感激之意、我不会做任何愚蠢的事情。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、


    我仍然想确定部件是否损坏或这是电路板构建问题。 如果您想进一步了解、我会将您的板上未焊接的器件放在这里。

    我现在将关闭此主题、但如果您在下一个构建中遇到问题、请发布回、我们可以进一步解决此问题。


    吴约瑟