This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300EVM-034:演示板是否不包含实际的 PGA300芯片?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA300, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684450/pga300evm-034-does-the-demo-board-not-include-the-actual-pga300-chip

器件型号:PGA300EVM-034
主题中讨论的其他器件:PGA900PGA300USB2ANY

我刚刚插入了该板。 芯片载体为空。 我还应该购买 PGA300芯片吗? 此外、如果我想尝试 PGA900、可以使用同一电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    PGA300EVM 上不应存在插座、它具有焊接的 PGA300器件。 如果缺少焊接的器件、请提交退货、以便我们为您提供功能正常的电路板。


    请发布电路板图片。

    您可以将 PGA300板用于 PGA900器件、但您必须购买一个插座来焊接到板上、或者焊接一个 PGA900器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一张图片。 我从 Arrow 购买了这款产品。 我是否应该与他们一起发起退货?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我误以为是插座。 您拥有的 PGA300EVM 是正确的、但它肯定应该包含 PGA300器件。 只需确保您还收到了带此 EVM 的 USB2ANY 插件板吗?

    如果仅缺少 PGA300器件、您可以通过箭头返回 EVM、或者只需订购 PGA300的一些免费样片。 如果 USB2ANY 板也缺失、则返回 EVM。

    此外、关于将 PGA900与 PGA300EVM 配合使用、EVM 硬件是相同的、PGA300或 PGA900指定仅更改 EVM 随附的 IC、因此您可以将任一 EVM 与任一 IC 配合使用。

    此致、