This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298的电源要求

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682773/ads1298-power-supply-requirement-for-ads1298

器件型号:ADS1298

尊敬的马先生:

我尝试将 ADS1298与 MCU 连接。 我拥有 TI 模块化主板随附的 ADS1298评估套件。  

我对 ADS1298的电源要求有一点困惑、它是否需要1.8V、3.3V 和5V 等所有电源变化才能正常工作?

我将介绍 ADS1298的电源要求。 在用户指南中、我在下面找到了文本。  

"ADS1298可由+3.0V 至+5.0V 模拟电源(AVDD/AVSS)或双极供电的单电源供电运行

模式电源(±1.5V 至±2.5V)。 和+1.8V 至+3.0V 数字电源(DVDD)的附加数字电源为

操作所需的。"

ADS1298由 MMB 中的 J5连接器供电(原理图如下所述)。

J5连接到 ADS1298评估套件上的 J4连接器(原理图如下所述)。

因此、在我了解之前、它仅使用+5VD、+3.3VD、+1.8VD 和 AGND 引脚。 无额外的数字电源(因为我可以看到 DGND 引脚未被使用)。

我不是这方面的新手、我只是想澄清一下、如果我从 TI MCU 提供3.3V 电源、它是否正常工作?

此致

Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    感谢您发帖并关注 ADS1298!

    确定电源的运行电压取决于您将使用器件测量的输入类型。

    您是测量单端信号还是差分信号?
    信号相对于接地是正还是负?
    您希望使用什么满标量程和增益设置? (第9.3.1.5节)

    可接受将 TI MCU 的3.3V 电源用于 AVDD、但也需要1.65V 至3.6V 的 DVDD 电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 让我们假设我正在测量人体的生理信号、如 ECG 或 EMG。 这些信号可以是差分信号或信号端信号。 对于 DVDD、我仍然需要1.65V 至3.6V 的电压。 但在原理图中建议了其他情况。
    我想以1000SPS 的速率获取信号、PGA 值可以在6 - 12之间变化。

    此致
    Anurag Tamboli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    很高兴能提供帮助!
    是的、您将需要一个电压来为电路板的数字侧供电。 ADS1298能够以1.65V-3.6V 的电压为数字引脚供电、但 MMB0电路板仅提供1.8V 和3V 选项。 1.8V 和3V 均可使用。

    该器件不需要所有组合即可正常工作。 使用跳线将选择连接到器件的布线以及器件使用的电压。

    您将需要连接 AVDD 和 AVSS。
    对于单端、AVDD =+3.0V 或+5.0V、AVSS = AGND
    对于差分、AVDD =+1.5V 至+2.5V、AVSS =-1.5V 至-2.5V

    您将需要连接 DVDD。
    MMB0为 DVDD 提供1.8V 或3V 连接。 可以接受使用其中任何一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 感谢你的答复。 它确实帮助了很多。

    此致
    Anurag Tamboli