请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1263 这与 CAPP 和 CAPN 引脚上使用的抗混叠滤波器有关,该滤波器现在使用4700pf 电容限制为60Kz,我想知道,如果采样率大约为每秒8000个样本,是否可以增加电容值以获得截止频率下限; 我们已经看到使用更高的电容值改善了本底噪声。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这与 CAPP 和 CAPN 引脚上使用的抗混叠滤波器有关,该滤波器现在使用4700pf 电容限制为60Kz,我想知道,如果采样率大约为每秒8000个样本,是否可以增加电容值以获得截止频率下限; 我们已经看到使用更高的电容值改善了本底噪声。
您好,Vishwanath,
您可能能够稍微增大 CAPP/N 电容器的大小、但遗憾的是、我没有太多数据来告诉我在开始出现问题之前、您可以使该电容器达到多大...
当然、使用增大此电容器的尺寸需要额外的时间让 PGA 稳定、您可能需要增加可编程转换启动延迟时间来应对这种增加的稳定时间。 如果增加太多、PGA 可能会开始振铃并变得不稳定。
我相信我们的特性评定团队已经测试的最大电容器是10nF、他们也注意到一些小的噪声改进。 如果我不得不猜测更大的 PGA 输出电容值会发生什么情况、我会假设任何噪声改进都相当小、因为数字滤波器往往比该 RC 滤波器提供更多的噪声滤波。
此致、
Chris