This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:DAC7811:SYNC 中断(独立模式)

Guru**** 2868470 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684079/dac7811-dac7811-sync-interrupt-stand-alone-mode

器件型号:DAC7811

DAC7811数据表是指通过在 SCLK 的第16个下降边沿之前取消 SYNC/的 置位来中断命令的功能。   在同步中断正常工作之前、是否明确需要发出"菊花链禁用"命令?  独立模式是否意味着这一点?

7.4.3同步中断(独立模式)
在正常的写入序列中、SYNC 线路在 SCLK 的至少16个下降边沿保持低电平、而 DAC 为
在第16个下降沿进行了更新。 但是、如果 SYNC 在第16个下降边沿之前被拉为高电平、那么它将用作
写入序列中断。 移位寄存器被复位、写入序列被视为无效。 也不是
DAC 寄存器内容的更新或操作模式的改变都不会发生。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    问得好。 我认为、为什么文档中的措辞与它的措辞相同、如下所示...

    在独立模式下、串行输入数据锁存在第16个下降沿。 在菊花链模式下、串行输入数据本身不能锁存在第16个下降沿、因为我们必须为数据应用16n 个时钟才能在整个链中传播、因此在菊花链模式下、设计必须使用同步的上升沿作为锁存机制。

    无论是独立运行还是菊花链运行、我都认为同步中断将正常工作、并在总共发出的时钟少于16个时忽略不完整的输入帧。 这并不意味着、如果不以菊花链模式发出16n 个帧、则会忽略帧、因为器件无法知道数据是用于"它们"还是链中的下一个器件。

    我希望这是有道理的,可以回答你的问题。 谢谢。