This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482:能否将 ADS5482用于100MHz 输入信号?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5482, ADS42LB69, ADS54J69, ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683322/ads5482-can-i-use-ads5482-for-100mhz-input-signal

器件型号:ADS5482
主题中讨论的其他器件: ADS42LB69ADS54J69ADC31JB68

您好!

客户希望使用 TI 16位 ADC 进行100MHz 输入信号转换。

他是否必须使用超过200MSPS 的 ADC? 还是可以使用 ADS5482 (105MSPS)?

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicky
    您捕获的是哪种类型的信号?
    您是否需要 DC 信息?
    最小和最大信号频率是多少?
    如果您只需要捕获窄频带的频率、而不考虑直流、则可以以105MSPS 甚至更低的速率进行采样。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    客户正在寻找用于射频功率测量器件的 ADC。
    其输入带宽为最大值。 100MHz。
    您可以为此应用推荐 ADC 器件吗?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    查看 ADC31JB68、ADS42LB69和 ADS54J69。 它们都是不错的选择。 客户希望采样率至少是输入信号最大带宽的2.5倍。 请注意、第一个器件是单通道 ADC、而另外两个器件是双通道 ADC。

    此致、
    标记